It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pequeñas explotaciones agrícolas

GARANTIZAR UNA AGRICULTURA PRODUCTIVA

Los principales productos agrícolas incluyen alimentos (verduras, carne, grano), fibras, combustibles y materia prima. La productividad de la agricultura depende en parte de la eficiencia y fiabilidad de los sistemas de bombeo. Nuestras bombas cumplen un papel esencial suministrando agua para numerosas tareas agrícolas -como el riego de cultivos- y ganaderas, como la manipulación de estiércol y de los residuos líquidos del ganado.

Uno de los costes más elevados que deben afrontar los agricultores es el consumo energético generado por el riego. De ahí que la agricultura moderna demande soluciones de bombeo de alta eficiencia y fiabilidad que garanticen una productividad continua. Xylem ofrece en todo el mundo productos fiables y duraderos que abaratan los costes energéticos y de propiedad. Como miembro de un sector que utiliza el 70 % de los recursos hídricos del mundo, comprenderá que la calidad, el suministro y la gestión del agua resultan cruciales para su éxito.

Xylem ofrece una selección de productos y soluciones de alta calidad para granjas pequeñas.

Suministro de agua y riego

  • Bombas para pozo de gran durabilidad para extraer el agua del suelo
  • Bombas multietapa de aspiración axial y paquetes de bombas para el sistema de riego
  • Soluciones de tipo "montar y usar"

Calefacción y refrigeración

  • Una amplia gama de circuladores de alta eficiencia

Tratamiento de aguas residuales

  • Bombas de tecnología autolimpiante
  • Bombas de canal y vórtice
  • Bombas trituradoras para sistemas de aguas residuales de tuberías de pequeño diámetro
  • Paquetes de estaciones de elevación para alcantarillado y aguas grises
Products Services Brands Resources
Services
Para satisfacer la demanda y mantener la rentabilidad, debe gestionar el coste de sus activos para aguas y aguas residuales de manera rentable. La antigüedad de su equipo puede afectar la eficiencia, la fiabilidad y la productividad de la planta. Al...
Con recursos ajustados y medidas para reducir los costes de manera generalizada, las empresas buscan formas inteligentes de evitar reparaciones caras y llamadas de emergencia. Al controlar los costes de mantenimiento, podrá garantizar el máximo...
Ante un imprevisto en su actividad, la compra de equipamiento auxiliar puede ejercer una presión inesperada sobre sus finanzas. Si al gasto de inversión le suma los costes asociados al mantenimiento, las piezas de recambio, el almacenamiento y la...
Perder productividad en su planta de tratamiento de agua o aguas residuales es impensable. Por eso es importante ser capaz de actuar rápidamente cuando se requiere servicio y proporcionar una resolución rápida. El acceso rápido a la experiencia en...
Al trabajar con Xylem puede acceder fácilmente a especialistas con la experiencia necesaria para diseñar y especificar su proyecto técnico. Al externalizar las responsabilidades de gestión de su proyecto, ya sea grande o pequeño, reducirá los costes...
Brands
Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a

Lowara Color Logo
Lowara

Soluciones fiables y económicas de Lowara para el bombeo y la circulación de agua limpia o