It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Lluvias y espacios subterráneos: cómo proteger aparcamientos y garajes frente a los riesgos de inundación

Incluso los sistemas de recogida más eficientes pueden verse sometidos a una gran presión durante episodios de precipitaciones excepcionales. Descubra por qué la rapidez en el drenaje es fundamental para limitar daños e inconvenientes en edificios residenciales y comerciales.

Un problema cada vez más frecuente para edificios residenciales y comerciales

La gestión de las aguas pluviales ha sido siempre uno de los principales retos durante los periodos de lluvia intensa. En los últimos años, sin embargo, la frecuencia de precipitaciones intensas concentradas en pocas horas ha incrementado el riesgo de inundaciones en numerosas zonas urbanas.

Entre los espacios más expuestos se encuentran los aparcamientos subterráneos, garajes comunitarios, salas técnicas, rampas de acceso y espacios bajo rasante, a menudo construidos en zonas donde el agua tiende a acumularse de forma natural.

Cuando una tormenta intensa supera la capacidad de evacuación de los sistemas existentes, el agua puede invadir rápidamente los espacios subterráneos, provocando importantes daños económicos y graves inconvenientes para residentes, administradores y gestores de edificios.

Cuando unos pocos centímetros de agua se convierten en un problema

Muchas personas asocian las inundaciones con fenómenos excepcionales. Sin embargo, incluso acumulaciones relativamente limitadas pueden generar consecuencias significativas.

En aparcamientos y garajes comunitarios, el agua puede:

  • inutilizar las zonas de acceso;
  • dañar vehículos y motocicletas;
  • afectar a instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación;
  • provocar filtraciones en salas técnicas;
  • generar costosas intervenciones de reparación.

Para administradores de fincas, gestores inmobiliarios y empresas de mantenimiento, actuar con rapidez suele ser decisivo para limitar los daños y restablecer las condiciones normales de funcionamiento del edificio.

Cinco buenas prácticas para reducir el riesgo de inundación en espacios subterráneos

Aunque no es posible eliminar por completo el riesgo asociado a fenómenos meteorológicos extremos, algunas medidas preventivas pueden ayudar a reducir daños, tiempos de inactividad y costes de reparación.

1. Revisar periódicamente los sistemas de recogida de agua

Sumideros, arquetas, rejillas y canales de drenaje pueden obstruirse con el tiempo debido a hojas, residuos y sedimentos. Un mantenimiento periódico, especialmente antes de la temporada de lluvias, ayuda a preservar su eficiencia y a reducir el riesgo de acumulaciones de agua.

2. Prestar atención a las rampas de acceso

Las rampas que conducen a los aparcamientos subterráneos suelen ser uno de los principales puntos de entrada del agua. Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de recogida y drenaje instalados a lo largo del recorrido es fundamental para interceptar rápidamente los caudales procedentes del exterior.

3. Proteger las salas técnicas y los sistemas críticos

Cuadros eléctricos, sistemas contra incendios, ascensores y otras instalaciones críticas deben estar adecuadamente protegidos o ubicados en zonas menos expuestas al riesgo de inundación. Incluso unos pocos centímetros de agua pueden comprometer el funcionamiento de los equipos, provocando interrupciones del servicio, daños en las instalaciones y costosas reparaciones.

Debe prestarse especial atención a las salas técnicas contra incendios. Cuando los grupos de bombeo contra incendios se encuentran en recintos situados por debajo del nivel de la calle, es especialmente importante prever medidas adecuadas para gestionar posibles filtraciones o inundaciones y preservar la continuidad operativa de los equipos.

4. Preparar un plan de emergencia

Definir con antelación funciones, responsabilidades y procedimientos de actuación permite responder con mayor rapidez en caso de incidente. Administradores, responsables y gestión de instalaciones deben conocer las acciones que deben emprender y disponer de los equipos necesarios.

5. Asegurarse de poder actuar rápidamente

Cuando el agua alcanza aparcamientos, garajes o espacios subterráneos, la rapidez de actuación resulta determinante. Disponer de equipos adecuados para la extracción del agua puede contribuir a reducir el tiempo de exposición de las estructuras al riesgo y a restablecer más rápidamente las condiciones normales de funcionamiento.

El papel de los sistemas de drenaje en situaciones de emergencia

No siempre es posible evitar completamente la entrada de agua. Episodios meteorológicos especialmente intensos, alcantarillas obstruidas, sistemas de recogida temporalmente sobrecargados o averías en las instalaciones pueden generar situaciones imprevistas.

En estos casos, disponer de sistemas de drenaje fiables permite eliminar rápidamente el agua acumulada y reducir el tiempo de exposición de las estructuras al riesgo.

La rapidez de intervención adquiere una importancia fundamental, especialmente en edificios donde los espacios subterráneos albergan instalaciones técnicas esenciales o constituyen el único acceso a los aparcamientos.

Preparar el edificio para fenómenos meteorológicos extremos

La creciente variabilidad climática está llevando a muchos administradores y gestores inmobiliarios a revisar sus planes de emergencia.

Además del mantenimiento preventivo de rejillas, canales y sistemas de recogida de agua, es importante evaluar la disponibilidad de equipos adecuados para intervenir rápidamente cuando sea necesario.

Prepararse significa no solo proteger el edificio y sus infraestructuras, sino también reducir las molestias para los residentes, limitar los costes extraordinarios y mejorar la resiliencia global de la instalación.

Por qué son necesarias soluciones prácticas y fáciles de utilizar

Durante una emergencia, la simplicidad y la rapidez de uso pueden marcar la diferencia.

Las empresas de mantenimiento, los facility managers y los profesionales del sector de la edificación necesitan soluciones que puedan:

  • transportarse fácilmente al lugar de intervención;
  • instalarse rápidamente;
  • utilizarse en espacios reducidos;
  • ofrecer fiabilidad incluso en condiciones difíciles;
  • adaptarse a múltiples escenarios de aplicación.

Esta versatilidad permite afrontar diferentes situaciones, desde el drenaje de una rampa inundada hasta el vaciado de un garaje subterráneo o una sala técnica.

"El aumento de los fenómenos meteorológicos intensos está haciendo que la preparación frente a las inundaciones sea cada vez más importante también en entornos residenciales y comerciales. Complementar las actividades de mantenimiento preventivo con una estrategia eficaz de respuesta a emergencias puede contribuir a proteger edificios, instalaciones y vehículos, reduciendo el impacto económico y operativo de los acontecimientos imprevistos."
Fernando Colicchia, AW Wholesaler Coordinator, Italy