It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

hydrovar® X: el ahorro que va más allá de los kWh

Cuando se habla de eficiencia en los sistemas de bombeo, lo primero que viene a la mente es el consumo energético. Sin embargo, quienes gestionan realmente una instalación saben que el coste real es mucho más amplio.

Tiempos de inactividad, intervenciones urgentes, mantenimientos imprevistos: estos son los costes ocultos que impactan en el Coste Total de Propiedad (TCO). Como solemos explicar:

"La energía es una partida importante, pero una parada no programada puede costar mucho más. La continuidad operativa y la estabilidad son los factores que determinan el ahorro real a largo plazo."

En aplicaciones de CVC (HVAC), sistemas de presurización e instalaciones industriales, cualquier anomalía puede generar:

  • Interrupciones de servicio
  • Llamadas de emergencia
  • Costes de mantenimiento extraordinario
  • Pérdida de eficiencia global

Reducir estos eventos permite que la inversión sea más previsible.

Menos emergencias, más continuidad operativa

Gracias a sus funciones integradas de protección y monitoreo, hydrovar® X contribuye a prevenir anomalías antes de que se conviertan en problemas críticos.

Entre sus beneficios concretos destacan:

  • Reducción de los mantenimientos no programados
  • Menores tiempos de inactividad (paradas de máquina)
  • Disminución de los costes indirectos
  • Mayor control de las prestaciones a lo largo del tiempo

En configuración multibomba, el sistema distribuye la carga de forma inteligente, mejorando la fiabilidad global y reduciendo el riesgo de un único punto de fallo.

Eficiencia energética + fiabilidad = TCO optimizado

La eficiencia IE5 del motor integrado permite un ahorro energético significativo en comparación con las soluciones tradicionales. Pero el verdadero valor emerge a medio y largo plazo.

"No hablamos solo de menor consumo. Hablamos de costes previsibles, menor exposición a imprevistos y una mayor vida útil de la instalación."

Al reducir el estrés operativo, las anomalías y las intervenciones extraordinarias, hydrovar® X contribuye a mejorar el Coste Total de Propiedad, haciendo que la inversión sea más sostenible en el tiempo.

Un ahorro que se mide durante todo el ciclo de vida

En un mercado donde la fiabilidad y la continuidad son decisivas, el ahorro no puede limitarse a los kWh. Con hydrovar® X, proponemos un enfoque más amplio:

  • Elevada eficiencia energética
  • Funcionamiento estable
  • Menor mantenimiento
  • Mayor continuidad operativa

Porque el verdadero ahorro —aquel que marca la diferencia al elegir una inversión— es el que se mide a lo largo de todo el ciclo de vida de la instalación.

Reinhard Bauer 
Key Account Manager, Industry & Public Utilities
AW, Austria, Lowara – Xylem Water Solutions