It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

hydrovar® X para sistemas industriales

En los entornos industriales, las bombas no solo se utilizan para mover agua: son una parte integral de los procesos productivos. Alimentan sistemas de lavado, refrigeración y filtración, gestionan fluidos de proceso y controlan circuitos de recuperación y reciclaje. Una interrupción o inestabilidad en cualquiera de estos puntos puede propagarse rápidamente a lo largo de toda la línea de producción, afectando la calidad, los tiempos y los costes. Por esta razón, el control de las bombas debe ser preciso, fiable y estar perfectamente integrado con la automatización de la planta.

Con hydrovar® X no hablamos simplemente de un variador para bombas, sino de un sistema integrado compuesto por el motor eXM y el variador HVX, diseñado para equipar bombas y grupos de presión en instalaciones industriales modernas. Esta combinación garantiza un control optimizado de la velocidad, una mayor eficiencia en comparación con los motores IE3 tradicionales, dimensiones compactas y un funcionamiento inteligente, conectado y escalable, capaz de adaptarse a diferentes condiciones operativas sin necesidad de intervenciones manuales continuas.

“El control preciso del caudal y la presión reduce la variabilidad de los procesos y ayuda a mantener operaciones estables y repetibles, un elemento clave en las líneas de producción.”
Massimo Rovoletto, product owner, AW, Italia

Cómo hydrovar® X responde a las necesidades industriales

hydrovar® X permite controlar con precisión la velocidad de la bomba y la presión del sistema, garantizando que la bomba funcione siempre lo más cerca posible de su punto óptimo de funcionamiento, incluso cuando las condiciones de carga cambian durante la jornada de producción o varía el número de usuarios activos en la línea. Esto hace que los procesos sean más estables y previsibles, reduciendo las oscilaciones que podrían comprometer la calidad del producto o la continuidad de la producción. En sectores donde incluso una mínima variación de presión o caudal puede alterar un ciclo de lavado, un proceso de refrigeración o una fase de filtración, este nivel de control se convierte en un factor determinante para garantizar la repetibilidad del resultado final.

Gestión inteligente multi-bomba

Uno de los puntos fuertes de hydrovar® X es su capacidad para gestionar sistemas multi-bomba de hasta 8 unidades, distribuyendo la carga de trabajo de manera uniforme entre las bombas conectadas en lugar de concentrarla en una sola unidad de referencia. En caso de mantenimiento o parada temporal de una bomba, la carga se redistribuye automáticamente entre las unidades restantes sin interrumpir el proceso productivo. Esta función permite: 

  • equilibrar el funcionamiento de las unidades y reducir su desgaste 
  • evitar puntos únicos de fallo en el sistema 
  • garantizar una mayor continuidad operativa, incluso durante el mantenimiento o cuando una bomba está temporalmente fuera de servicio

El resultado es una mejora significativa de la fiabilidad global de la instalación, especialmente relevante en aplicaciones que no pueden permitirse paradas no programadas.

Integración con sistemas de automatización industrial

hydrovar® X está diseñado para integrarse fácilmente con sistemas de control y supervisión industrial sin requerir arquitecturas de comunicación dedicadas ni soluciones propietarias complejas. A través de protocolos de comunicación estándar como Modbus y BACnet, el sistema de bombeo puede conectarse a plataformas de automatización industrial, sistemas SCADA y soluciones avanzadas de monitorización y diagnóstico, permitiendo una gestión centralizada y una visión completa del rendimiento de la planta. De esta manera, la bomba deja de ser un componente aislado y se convierte en una parte integral del ecosistema digital de la instalación, comunicándose en tiempo real con otros sistemas de control.

Protección integrada y diagnóstico avanzado

Para reducir el riesgo de paradas imprevistas, hydrovar® X incluye varias funciones de protección y monitorización: 

  • protección completa del motor contra sobrecargas y condiciones operativas críticas 
  • funciones de protección de la instalación frente a funcionamiento en seco, sobrepresión, baja presión y golpes de ariete; la función Setpoint Shift permite variar el punto de funcionamiento según las condiciones externas (por ejemplo, baja presión de aspiración), permitiendo que el sistema siga funcionando incluso en condiciones críticas 
  • filtros THDi integrados, que mejoran la calidad de la energía eléctrica reduciendo las distorsiones armónicas introducidas en la red 
  • compatibilidad con sistemas de monitorización del estado, que ayudan a detectar anomalías antes de que se conviertan en fallos reales 
  • un registro ampliado de errores que permite un análisis completo de las anomalías de funcionamiento

Estas capacidades favorecen la transición desde un mantenimiento reactivo, basado en intervenir después de una avería, hacia un enfoque más preventivo y predictivo, en el que las intervenciones se planifican en función del estado real de los componentes y no según intervalos fijos.

Ventajas para las aplicaciones industriales

Gracias al control preciso del caudal y la presión, hydrovar® X hace que los procesos sean más estables, repetibles y fiables, reduciendo las fluctuaciones no deseadas del sistema. La gestión automática de las bombas y las funciones de protección integradas también ayudan a minimizar las paradas no programadas: el sistema puede responder rápidamente a condiciones anómalas y mantener la instalación operativa incluso en situaciones críticas. Además, la integración con sistemas de supervisión permite a los operadores monitorizar en tiempo real el rendimiento, los parámetros operativos y el estado de las bombas, mejorando la eficiencia operativa y la calidad de la toma de decisiones.

Optimización del TCO (Total Cost of Ownership)

Uno de los principales objetivos de hydrovar® X es reducir el Total Cost of Ownership (TCO). Gracias al control inteligente de la velocidad y a una gestión eficiente de las bombas, el sistema evita que las unidades funcionen a velocidad fija cuando el proceso no lo requiere, adaptando el funcionamiento a la demanda real y no a las condiciones nominales. Esto se traduce en un importante ahorro energético, menores costes de mantenimiento gracias a un menor estrés mecánico sobre los componentes y una mayor vida útil de los equipos. Con el tiempo, estas ventajas se convierten en un retorno económico medible y tangible que va más allá del coste inicial de adquisición del sistema.

Massimo Rovoletto
Product Owner, AW, Italia