It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Adaptive N

El sistema hidráulico Adaptive N es otra innovación que mejora aún más las características autolimpiantes de la tecnología N para bombas pequeñas. Las bombas pequeñas para aguas residuales con tecnología Adaptive N ofrecen un rendimiento antiatasco inigualable y una alta eficiencia constante.

Esto se consigue con el movimiento axial patentado del impulsor Adaptive N en el eje de la bomba. El impulsor Adaptive N se mueve axialmente desde el anillo de asiento cuando se encuentra una carga pesada de sólidos adicional, lo que permite que los trapos más voluminosos y los residuos más duros pasen a través de la bomba. Una vez bombeados los residuos, el impulsor vuelve automáticamente a su posición de funcionamiento normal.

El movimiento axial del impulsor reduce la tensión en el eje, las juntas y los rodamientos, lo que contribuye a ampliar la vida útil de la bomba. El funcionamiento fiable antiatasco que la bomba con tecnología Adaptive N aporta al usuario tranquilidad y una necesidad de mantenimiento mínima. En definitiva, el sistema hidráulico Adaptive N garantiza un bombeo fiable y económico.