It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tratamiento y gestión de aguas pluviales

Gestión y mitigación de escorrentías de aguas pluviales

La escorrentía de aguas pluviales se produce cuando la lluvia o la nieve no pueden infiltrarse en el suelo y, en su lugar, fluye a través de superficies duras hacia redes de drenaje, estaciones de bombeo y masas de agua naturales. Sin una gestión eficaz de las aguas pluviales, esta escorrentía puede contribuir a las inundaciones, los daños en las infraestructuras y la propagación de contaminantes que amenazan los ecosistemas y la calidad del agua. Las soluciones integradas de tratamiento y bombeo de aguas pluviales son esenciales para controlar los caudales, proteger las comunidades y cumplir los estándares medioambientales.

Desafíos de las escorrentías de las aguas pluviales 

  • Carga de contaminantes
    La escorrentía puede transportar diversos contaminantes, como materiales fibrosos, sedimentos, aceites, metales pesados y productos químicos. Estos contaminantes degradan la calidad del agua, dañan la vida acuática y afectan a los ecosistemas. 

  • Riesgo de inundaciones y condiciones meteorológicas extremas
    Las precipitaciones intensas pueden sobrecargar los sistemas de drenaje por gravedad. Sin una capacidad de bombeo de aguas pluviales adecuada, las zonas bajas y las infraestructuras críticas se enfrentan a un mayor riesgo de inundaciones, lo que provoca pérdidas económicas e interrupciones del servicio.

  • Erosión y sedimentación
    Una velocidad de escorrentía alta puede erosionar el suelo y transportar sedimentos a los canales. Esto no solo afecta a los hábitats acuáticos, sino que también aumenta la turbidez del agua. 

  • Rendimiento y mantenimiento de la infraestructura
    La gestión de aguas pluviales depende de una combinación de tuberías, depósitos, unidades de tratamiento y estaciones de bombeo. Estos activos deben funcionar de forma fiable durante eventos intermitentes pero de alta demanda, a la vez que siguen siendo eficientes y fáciles de mantener durante períodos secos.

  • Cumplimiento normativo
    La navegación por las normativas locales, estatales y federales implica gestionar los permisos de descarga, mantener los estándares de calidad del agua y cumplir los requisitos de notificación y supervisión. 

Soluciones de tratamiento de escorrentías de aguas pluviales

Xylem aporta décadas de experiencia en el diseño y suministro de sistemas de bombeo y gestión de aguas pluviales para abordar la naturaleza urgente y a menudo intermitente de las escorrentías de las aguas pluviales.  

Ofrecemos un conjunto completo de soluciones, que incluye bombas avanzadas y sistemas de control diseñados para gestionar caudales fluctuantes para garantizar un rendimiento fiable durante los eventos de escorrentía máxima. Nuestros sistemas inteligentes de gestión del agua utilizan datos y análisis en tiempo real para optimizar el funcionamiento de la bomba, el flujo de aguas pluviales y reducir el riesgo de inundaciones. Además, suministramos medios adsortivos especiales y una gama completa de equipos de tratamiento para cumplir incluso los requisitos de límite de descarga más estrictos.  

Tanto si necesita soluciones a gran escala, piloto o de alquiler, Xylem proporciona opciones personalizadas respaldadas por nuestra extensa red de servicio para ayudar a gestionar los retos de las aguas pluviales, proteger a las comunidades y lograr el cumplimiento de las normativas. Las capacidades de datos, supervisión y previsión en tiempo real mejoran aún más el rendimiento del sistema al mejorar la visibilidad de las condiciones de la red y respaldar una toma de decisiones operativas más proactiva durante las condiciones meteorológicas y de flujo cambiantes. Esto permite un uso más eficiente de la infraestructura existente.

El tratamiento de las aguas pluviales es vital para prevenir la contaminación y reducir los riesgos de inundaciones, protegiendo tanto nuestro medio ambiente como nuestras comunidades