It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Riego Residencial de Jardines y Áreas Verdes

Consiga un césped verde exuberante con sistemas de aspersores que ahorran agua

Los sistemas de rociadores de Xylem están diseñados para ahorrar tiempo y dinero, promover la conservación del agua y crear un césped verde y exuberante. Con el tiempo, un sistema de aspersión automático se amortizará evitando el rebose de agua y ofreciendo una cobertura precisa y eficiente. Regar a mano no está a la altura de la eficiencia de un sistema de riego. 

Xylem ofrece cuatro tipos de rociadores:

  • Mangueras de remojo: supuran agua a través de una membrana porosa que recorre toda la longitud de la manguera. Resultan excelentes para regar en profundidad, ya que los jardineros pueden enterrarlas a lo largo de las raíces y las líneas de riego del jardín o las plantas.  

  • Los sistemas de irrigación por goteo son los más populares entre paisajistas e irrigadores, ya que son los más eficientes en cuanto al consumo de agua. Resultan especialmente adecuados para zonas en las que no hay césped 

  • Sistemas de rociado: esta forma tradicional de rociador utiliza cabezales de rociado, algunos a nivel del suelo, algunos pop-ups y otros en tuberías exteriores extendidas. Estos cabezales de aspersión se fabrican con formas y funciones diferentes, como rociar en círculo completo, en semicírculo o en diferentes fracciones de círculo. 

  • Sistemas de rotores: aunque suelen ser más eficientes que los cabezales de rociado, estos sistemas también pierden bastante agua por evaporación.  Los sistemas de rotor se fabrican en dos estilos principales: de corriente o de impacto. Son útiles para cubrir grandes áreas y normalmente aplican agua de forma más uniforme que los cabezales de rociado.