It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gestión proactiva de las operaciones en redes de agua potable

Desde reaccionar a incidentes hasta anticiparse al comportamiento de la red

Las compañías de agua pueden probar las acciones con antelación, comprender las condiciones actuales y previstas y tomar decisiones más rápidas y mejor informadas combinando datos operativos en tiempo real con una representación digital de la red actualizada continuamente. Este enfoque ayuda a los equipos a prepararse para las interrupciones, optimizar las operaciones diarias y garantizar un servicio más fiable en toda la red, al tiempo que reduce la incertidumbre durante los eventos rutinarios y de emergencia. 

Por qué es importante

Desde puntos ciegos hasta visibilidad de toda la red

A menudo, las empresas de servicios públicos carecen de una visión completa en tiempo real del rendimiento de sus sistemas. La gestión proactiva de las operaciones reúne los datos operativos y el comportamiento de la red en un entorno centralizado, ayudando a los equipos a detectar problemas antes y a comprender las condiciones en todas las áreas con instrumentación limitada.

De decisiones arriesgadas a acciones probadas

Los cambios operativos, como los movimientos de las válvulas, los ajustes de las bombas y los cierres de las tuberías, pueden afectar al servicio, la presión y la calidad del agua. La gestión proactiva de las operaciones permite a los equipos probar estas acciones antes de llevarlas a cabo, reduciendo la incertidumbre y evitando consecuencias no deseadas.

De reacciones lentas a una respuesta bien preparada

Las emergencias como ráfagas, interrupciones y eventos de red anormales requieren una acción rápida y segura. La gestión proactiva de las operaciones ayuda a las empresas de servicios públicos a evaluar las opciones de respuesta con antelación, identificar la mejor alternativa operativa y reducir el impacto de las interrupciones en los clientes y la continuidad del servicio. 

Desde el mantenimiento reactivo hasta la intervención temprana

Si los servicios públicos solo reaccionan después de que los problemas se agravan, los riesgos operativos y de activos aumentan. La gestión proactiva de las operaciones ayuda a identificar anomalías, problemas de calibración y comportamiento anormal de forma temprana, lo que permite tomar medidas correctivas antes de que problemas menores se conviertan en problemas de servicio, fiabilidad o mantenimiento mayores. 

Ventajas de las operaciones proactivas

  • Una identificación y resolución más rápidas de los problemas de red reducen los retrasos operativos y mejoran la fiabilidad del servicio diario.
  • La detección temprana de anomalías permite a las empresas de servicios públicos actuar antes y evitar problemas menores que se conviertan en interrupciones operativas mayores.
  • Una mayor visibilidad de la presión, el caudal, el consumo y el estado de los activos permite tomar decisiones operativas más seguras y mejor informadas.
  • Probar los cambios operativos antes de la ejecución ayuda a reducir el riesgo de servicio y evitar consecuencias no deseadas en toda la red.
  • Una mejor planificación de las reparaciones, paradas y acciones de contingencia minimiza el impacto en el cliente y mejora la continuidad del servicio. 
  • La previsión del comportamiento previsto de la red permite operaciones más eficientes y mejora la preparación ante la demanda cambiante o eventos anormales. 
  • La supervisión mejorada de las medidas correctivas ayuda a las compañías eléctricas a verificar los resultados y a fortalecer continuamente el rendimiento operativo a lo largo del tiempo.