It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gestión de aguas negras y residuos

Optimice la gestión de residuos para disfrutar de experiencias marinas y de caravanas seguras y confortables

Ya sea en el agua o en la carretera, gestionar las aguas residuales es una parte necesaria de la vida tanto para los navegantes como para los aficionados a los autocaravanas. Hay varias formas diferentes de tratar los residuos a bordo, como recircular, compostar e incinerar inodoros, pero los sistemas de inodoros más comunes se instalan en tanques de aguas negras. Estos abarcan desde cabezales autónomos simples y económicos hasta sistemas más complicados que incorporan varias válvulas, bombas y mangueras. 

Como el mayor fabricante del mundo de inodoros marinos para embarcaciones pequeñas, Jabsco establece el estándar de fiabilidad, facilidad de servicio y facilidad de uso. Todos nuestros inodoros se pueden utilizar en canales interiores, ríos, lagos o el mar, y se pueden instalar por encima o por debajo de la línea de flotación. Los inodoros marinos manuales de Jabsco se encuentran en más barcos que cualquier otra marca y ahora se han mejorado aún más con una construcción más robusta y un estilo refinado. Con su diseño y materiales modernos, un inodoro marino manual Jabsco es fácil de instalar y reparar y ofrece una relación calidad-precio excepcional. 

En lo que respecta a los inodoros eléctricos, nuestra gama de lujo Lite Flush, Quiet Flush y Deluxe Flush ofrece bajos niveles de ruido, por lo que los huéspedes que duermen no se molestarán cuando utilicen el inodoro. Tiene la opción de enjuagar con agua dulce procedente del suministro de su propia embarcación o con agua salada, de río o de lago. Los inodoros Jabsco Lite Flush disponen de un sistema de bombeo integral de enjuague y desecho en una elegante carcasa. Nuestros inodoros de la serie Deluxe Flush tienen tazas de estilo doméstico con todos los componentes de la bomba ocultos. Y nuestra línea de limpieza silenciosa dispone de una bomba en la parte posterior de una base estrecha, que permite instalarla en espacios más reducidos. 

Nuestras bombas trituradoras portátiles para vehículos de recreo Flojet están diseñadas para mejorar una de las tareas menos deseables de la experiencia del vehículo de recreo: vaciar el depósito de retención. Esta bomba maneja aguas negras y grises, con protección contra funcionamiento en seco y una conexión de salida de residuos estándar de tres pulgadas. Tritura residuos de hasta 1/8 de pulgada para facilitar el bombeo a través de una manguera de jardín, lo que permite el vaciado rápido de un depósito de aguas negras típico de 30 galones en menos de tres minutos y permite su eliminación en depósitos portátiles, puertos de limpieza o sistemas sépticos.