It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sensus RF

Sistema avanzado de radio Walk-by/Drive-by para recopilación de datos

La tecnología Sensus RF es un sistema de comunicaciones por radio optimizado y sin licencia para uso en terminales alimentados por batería. Se trata de un sistema avanzado para la recuperación de datos procedentes de terminales de contadores, que a su vez transmite para un procesamiento y análisis más en profundidad que genera información para facturación y para gestión de la red.

Es el vehículo de transmisión de las lecturas móviles realizadas con sistemas de lectura walk-by/drive-by hasta la infraestructura fija para permitir la lectura de terminales a distancia sin que se produzca ningún cambio en dichos terminales. Con ayuda de nuestros repetidores y gateways, podrá ampliar a miles de terminales la cobertura del sistema de radio.

La radio de Sensus RF dispone de dos modos de comunicación. La información esencial se entrega de forma rápida y fiable por medio de paquetes de datos unidireccionales Bubble UP (BUP), que incluyen información de lectura de contadores y de alarmas. O también, bajo petición, podemos ofrecer conjuntos de datos más amplios con el modo de comunicación bidireccional (Listen After Talk [LAT]). La comunicación bidireccional permite recuperar determinados datos, incluido un historial completo del sistema de registro de datos. Gracias a esta capacidad es posible realizar operaciones a distancia como la configuración de los niveles de alarma, el restablecimiento de las alarmas y otros ajustes.

La tecnología Sensus RF está disponible en las bandas de frecuencia libre de 433 MHz y 868 MHz. Podrá utilizar nuestras herramientas de software para configurar dispositivos para su instalación y lectura, así como para configurar terminales, ya que nuestro software permite la integración de herramientas en sistemas ya existentes. Es posible importar y exportar datos de terminales, así como leer de una en una direcciones o emisiones procedentes de la red. Los datos que se recopilan pueden utilizarse para analizar y gestionar la red, y para facturar a los clientes.