It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Detección de anomalías

Reciba una notificación si un dispositivo conectado se desvía del comportamiento esperado, como la disminución de la capacidad de la bomba o un nivel de agua inconsistente

Una anomalía es una desviación del valor o tendencia esperado, o un evento que se desvía significativamente del comportamiento normal. El servicio de detección de anomalías se activa automáticamente cuando hay un tipo de anomalía aplicable a la estación. Las anomalías se pueden encontrar en el menú principal de todas las estaciones o en el menú de estaciones de una estación específica. 

Secure Connect muestra notificaciones de anomalías procedentes de los dispositivos conectados. Las notificaciones pueden marcarse como leídas o no leídas, pero se marcan automáticamente como leídas después de 180 días. 

Los tipos de anomalías son específicos para el tipo de estación. Si algún tipo de anomalía es aplicable a la estación cuando se crea la estación, el servicio de detección de anomalías se activa de forma predeterminada. Para una estación, es posible desactivar el servicio general de detección de anomalías y la detección de un tipo de anomalía específico. Los tipos de anomalías se aplican a diferentes dispositivos dependiendo de qué puntos de datos proporcionan los dispositivos. Los usuarios reciben notificaciones de las anomalías a través de la aplicación.

Tipos de anomalías que Secure Connect detectará

  • Flujo inverso

    Para estaciones de bombeo de aguas residuales en las que el estado de funcionamiento de la bomba y el nivel de agua están disponibles

  • Número de arranques desigual

    Para estaciones de bombeo de aguas residuales de dos bombas, en las que las bombas están configuradas para alternar regularmente

  • Ciclos de bomba muy cortos

    Aplicable a estaciones de bombeo de aguas residuales para las que el estado de funcionamiento de la bomba está disponible

  • ¿Preguntas?

    Obtén más información sobre los Eventos en las Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalías e incidentes.