It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Más vida útil, menos averías: el valor de hydrovar® X para sistemas OEM

de Michael Somma, Factory Application Engineer, OEM

Los OEM operan en un contexto cada vez más complejo y competitivo: deben garantizar instalaciones fiables, eficientes y fáciles de gestionar, respondiendo a peticiones de continuidad operativa, reducción de los costes de mantenimiento y optimización energética. Cada parada de máquina no es solo un problema técnico, sino que genera impactos económicos, retrasos en las entregas y riesgos para la reputación de los clientes. Además, la creciente complejidad de los sistemas y las expectativas de sostenibilidad imponen soluciones que combinen prestaciones elevadas con gestión inteligente de los recursos.

En este escenario, hydrovar® X de Xylem representa una respuesta concreta: una solución integrada que une motor IE5 de reluctancia asistida e inversor en un único sistema compacto, diseñado para soportar a los OEM en el superar los desafíos cotidianos, mejorando las prestaciones, protegiendo los componentes y reduciendo al mínimo los riesgos de parada de instalación.

Gestión inteligente de la velocidad y protección de las averías: menos mantenimiento, más fiabilidad

Uno de los aspectos más inmediatos de hydrovar® X es la gestión inteligente de la velocidad. La bomba ya no trabaja constantemente al máximo régimen, sino que modula la propia operatividad en base a la demanda real de la instalación. Este enfoque reduce vibraciones y estrés mecánico, disminuye el desgaste de cojinetes y sellos mecánicos, extiende la vida útil de la bomba y limita la necesidad de intervenciones de mantenimiento extraordinaria. En los modelos verticales multietapa e-SV, hydrovar® X pone en valor ulteriormente la robustez constructiva gracias a componentes diseñados para durar, como sellos equilibrados y materiales antidesgaste de altas prestaciones, garantizando fiabilidad incluso en las condiciones operativas más exigentes.

hydrovar® X trabaja también "detrás de las quintas" para proteger el sistema de eventuales anomalías eléctricas. Sobrecargas, picos de tensión, sobrecalentamientos o pérdidas de fase vienen detectados y gestionados automáticamente, salvaguardando motor y bomba. La diagnóstica integrada, clara y detallada, proporciona códigos de error específicos que consienten intervenciones rápidas y dirigidas, reduciendo al mínimo los tiempos de parada y garantizando continuidad operativa.

Una ulterior ventaja es la capacidad predictiva ofrecida por la conectividad con Xylem Vue Secure Connect, la plataforma IoT de Xylem. Gracias a esta tecnología, es posible analizar datos históricos y tendencias de funcionamiento, recibir avisos preventivos y planificar intervenciones de mantenimiento en manera proactiva. En este modo, la gestión de la instalación pasa de un enfoque reactivo a uno preventivo, aumentando la fiabilidad colectiva del sistema y soportando a los OEM en el garantizar niveles de servicio más elevados a sus propios clientes.

Eficiencia energética y gestión multibomba: prestaciones óptimas para sistemas OEM complejos

Desde el punto de vista de las performance, hydrovar® X combina motor IE5 y drive con eficiencia IES2, asegurando presión estable, adaptación inmediata a las variaciones de carga y gestión multibomba hasta ocho unidades en configuraciones complejas. Esto rinde la solución ideal para aplicaciones modernas y sistemas articulados, donde precisión, continuidad y optimización energética son requisitos fundamentales. Regulando la velocidad en función de la real demanda, la bomba consume solo la energía necesaria, reduciendo los costes operativos y el impacto ambiental y garantizando un rápido retorno de la inversión.

En definitiva, hydrovar® X no es simplemente un inversor, sino un nuevo enfoque a la gestión de la bomba: más eficiencia, mayor protección y continuidad operativa. Para los OEM que desean integrar en sus propios sistemas soluciones fiables, modernas y competitivas, hydrovar® X representa hoy una de las opciones más evolucionadas de la gama Lowara, capaz de responder a las exigencias de los sistemas complejos y de las aplicaciones más avanzadas.