It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Control proactivo de la red de aguas residuales

Desde la respuesta reactiva hasta la gestión proactiva

Los servicios públicos pueden anticiparse a las inundaciones, los desbordamientos y el estrés de los activos, comprender dónde son mayores los riesgos y tomar decisiones mejor informadas combinando información de red en tiempo real, condiciones de previsión, advertencias tempranas y análisis de escenarios. Esto proporciona a los equipos y a los jefes una visión más clara de lo que está sucediendo ahora, lo que es probable que ocurra a continuación y qué acciones pueden reducir el impacto operativo, medioambiental y de servicio, en lugar de esperar reactivamente a que se activen las alarmas. En última instancia, el control proactivo de la red de alcantarillado significa gestionar la red antes de que los incidentes se intensifiquen.

Por qué es importante

Desglosar silos de datos

Muchos servicios públicos siguen gestionando las operaciones de aguas residuales a través de datos desconectados, lo que dificulta ver la imagen completa. Un enfoque proactivo reúne la información de la red, las lluvias y los eventos para que los equipos puedan identificar los riesgos antes y responder de forma más eficaz.

Mejorar la preparación antes de que se produzcan tormentas

Las empresas de servicios públicos pueden usar advertencias y simulaciones basadas en pronósticos para comprender los impactos probables hasta 24 horas antes, ayudándoles a preparar equipos, activos y planes de respuesta antes de que las condiciones empeoren, en lugar de reaccionar una vez que se inicien las inundaciones.

Reducir las consecuencias de reboses e inundaciones

La detección precoz de los riesgos emergentes ayuda a los servicios públicos a actuar antes de que las alcantarillas, los derrames y las zonas vulnerables se vean saturadas, lo que limita las interrupciones, protege a las comunidades y reduce el impacto medioambiental durante los eventos de clima húmedo. 

Reforzar las decisiones operativas

Cuando los operadores pueden comparar escenarios reales, revisar eventos pasados y priorizar alarmas, las decisiones son más coherentes. Esto permite un mejor uso de las bombas, el almacenamiento y los recursos de campo durante las operaciones planificadas y de emergencia.

Ventajas del control proactivo de la red de alcantarillado

  • Las advertencias anteriores y la visibilidad de las previsiones ayudan a los equipos a prepararse con antelación para posibles tormentas y a reducir los desbordamientos, las inundaciones y las interrupciones del servicio. 
  • Una visión más clara de toda la red permite una priorización más rápida, una mejor coordinación de campo y decisiones más seguras durante las condiciones meteorológicas húmedas cambiantes.
  • Las pruebas de escenarios y la información predictiva ayudan a optimizar las operaciones de la bomba, la capacidad de almacenamiento y la implementación del equipo antes de que los incidentes se intensifiquen o los recursos se extiendan demasiado. 
  • El análisis histórico de eventos y los registros de desbordamiento refuerzan la generación de informes de cumplimiento a la vez que ayudan a las empresas de servicios públicos a identificar patrones que pueden orientar las estrategias de respuesta futuras. 
  • Antes, la acción informada reduce la carga de trabajo reactiva y ayuda a proteger comunidades, canales e infraestructuras críticas de aguas residuales