It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Protección Catódica de Corriente Impresa (ICCP)

Protección avanzada para estructuras marítimas y buques marinos

La protección catódica de corriente imprimida (ICCP) es un proceso eléctrico para la protección contra la corrosión galvánica. Los sistemas ICCP pueden ofrecer protección permanente y automática para compensar los efectos galvánicos que causan corrosión y atacan las superficies húmedas de estructuras marítimas móviles o fijas y buques marítimos. Estos sistemas tratan eficazmente la corrosión en una superficie metálica mediante la aplicación de corriente eléctrica que fuerza una reacción electroquímica que altera cualquier reacción corrosiva. 

Una solución alternativa a los sistemas de ánodos sacrificiales 

El sistema Capac es una solución probada y fiable a largo plazo para la prevención de la corrosión. Se considera que el sistema es una excelente alternativa a los sistemas de ánodos sacrificiales que requieren una sustitución frecuente y tienen costes de combustible y mantenimiento más altos. A lo largo de los años, nuestros sistemas Capac han evolucionado tecnológicamente y siguen siendo líderes en el mercado de la protección catódica marina, satisfaciendo necesidades militares, industriales y comerciales. El sistema Capac es ideal para plataformas fijas, almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), instalaciones de gas natural licuado flotante (FLNG) o estructuras marítimas móviles.    

La experiencia en protección catódica de Xylem se remonta a los años 50, con la introducción del sistema Capac® ICCP