It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tanques de ecualización, canales y otros tanques de proceso

Soluciones de mezcla fiables para la ecualización de aguas residuales, la distribución del flujo, la suspensión de sólidos y la estabilidad del proceso

Los tanques de ecualización, los canales y otros tanques de proceso son la base de una planta de tratamiento de aguas residuales. Guían, equilibran y acondicionan el flujo para que cada paso de tratamiento aguas abajo pueda funcionar de forma fiable, eficiente y segura. Invertir en los sistemas de canal y tanque adecuados ayuda a las instalaciones de aguas residuales a mejorar la fiabilidad, optimizar el tratamiento y apoyar la sostenibilidad operativa a largo plazo.

Soluciones de mezcla de aguas residuales

Ecualización   

Los tanques de ecualización de caudal (EQ) están diseñados para amortiguar los caudales a una planta de tratamiento de aguas residuales con variaciones en el caudal de entrada debido a la variación diurna y los eventos meteorológicos húmedos. En estos depósitos es necesario mezclar para mantener los sólidos en suspensión, evitando la acumulación y ecualizando la carga en la planta de tratamiento. La mezcla puede proporcionarse con sistemas de aireación difusa, que transferirán oxígeno al líquido, o con sistemas de mezcla de gas comprimido o mecánico que no transfieren oxígeno.  Para los tanques EQ situados aguas arriba de los selectores anaeróbicos o anóxicos, es importante seleccionar una tecnología que no añada oxígeno innecesario al líquido del proceso.  Para los tanques EQ que necesitan un poco de oxígeno añadido al líquido del proceso, un sistema de aireación intermitente puede ofrecer un consumo de energía reducido. 

Al seleccionar el equipo de mezclado, también es importante tener en cuenta el nivel de líquido variable en el tanque.  Tanto la aireación difusa como los agitadores mecánicos tienen limitaciones para el nivel mínimo de líquido para el funcionamiento, mientras que la mezcla de gas comprimido puede funcionar incluso con el tanque vacío de líquido. 

Canales  

Los canales no solo mueven el agua de un proceso a otro. Ayudan a controlar el caudal hidráulico, distribuyen el afluente uniformemente y admiten funciones críticas como la detección, la eliminación de granos, el muestreo y la medición del caudal. Los canales bien diseñados reducen las turbulencias, evitan los cuellos de botella y crean condiciones estables necesarias para un rendimiento constante de la planta. Las instalaciones suelen depender de caudales hidráulicos, difusores, bombas, agitadores mecánicos o mezclas de gas comprimido para mantener los sólidos suspendidos dentro de los canales. Los canales de mezcla son importantes porque garantizan que las entradas de aguas residuales y tratamiento se combinen de forma rápida y uniforme antes del siguiente paso del proceso. Para los canales situados aguas arriba de los selectores anaeróbicos o anóxicos, es importante seleccionar una tecnología que no añada oxígeno innecesario al líquido del proceso.  

Otros tanques de proceso 

Otros tanques de proceso tienen un propósito especializado en el proceso de tratamiento. Juntos, crean los entornos controlados necesarios para la mezcla, el tratamiento biológico, la separación de sólidos y la gestión de residuos. Su diseño y funcionamiento afectan directamente a la calidad de los efluentes, el uso de energía, el consumo de productos químicos y la resistencia general de la planta.