It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Digestores aeróbicos y retención de lodos

Estabilización y almacenamiento de sólidos fiables para un manejo eficiente de los biosólidos

Las instalaciones de aguas residuales necesitan una estabilización y un almacenamiento de sólidos fiables para controlar los olores, apoyar la calidad de los biosólidos y proporcionar un suministro constante para el drenaje aguas abajo, a menudo al tiempo que se gestionan presupuestos de energía ajustados y ocupan poco espacio. Los digestores aeróbicos y los tanques de retención de lodos abordan estos retos estabilizando los fangos activados residuales (WAS) y manteniendo los biosólidos bien mezclados y manejables para su posterior procesamiento o eliminación.

Digestión aeróbica

La digestión aeróbica es un proceso de estabilización de sólidos de aguas residuales que utiliza oxígeno y actividad microbiana para reducir los sólidos volátiles, los olores y los patógenos, al tiempo que produce un producto de biosólidos más estable. Los sólidos volátiles se reducen a través de la respiración endógena, donde algunos microorganismos comienzan a descomponerse y son consumidos por otros microorganismos. La digestión aeróbica se usa comúnmente en plantas de tratamiento de aguas residuales de tamaño pequeño a mediano para tratar fangos activados residuales (WAS). Puede funcionar con aireación continua o con ciclos aeróbicos/anóxicos.

Enfoque convencional para la digestión aeróbica

El funcionamiento solo con aireación es sencillo y permite una oxidación biológica constante mediante aireación difusa, soplantes y, cuando es necesario, controles como sensores de oxígeno disuelto (DO). Sin embargo, en los diseños solo de aireación, el sistema de aireación se usa tanto para proporcionar el oxígeno necesario para la respiración endógena como para mezclar totalmente la cubeta, lo que puede resultar en costes de energía más altos que los necesarios solo para la demanda de oxígeno.

Digestión aeróbica optimizada

El ciclo entre condiciones aeróbicas y anóxicas puede reducir la demanda de energía, mejorar la eliminación de nitrógeno mediante la alternancia de nitrificación y desnitrificación, y ayudar a estabilizar el pH sin añadir productos químicos. Normalmente, el funcionamiento cíclico incluye un equipo de mezcla dedicado junto con controles de proceso para gestionar los niveles de oxígeno y el tiempo de ciclo. Esto permite que el sistema de aireación tenga el tamaño adecuado para la transferencia de oxígeno, mientras que el sistema de mezcla proporciona la energía necesaria para mezclar el tanque. Las condiciones en los digestores aeróbicos suelen ser limitadas por la mezcla, lo que significa que la demanda de oxígeno puede ser significativamente inferior a la energía de mezcla necesaria.

El mejor enfoque depende de los objetivos de la planta, las características de los fangos, la configuración de la cubeta, la capacidad del soplador y el equilibrio deseado de flexibilidad operativa, estabilidad y coste del ciclo de vida.

Retención de fangos

Los tanques de retención de lodos proporcionan almacenamiento de biosólidos y también pueden servir como ubicación para espesar antes de su posterior procesamiento o eliminación. Una mezcla eficaz mantiene una concentración de lodos uniforme, ayuda a evitar la estratificación y la deposición de sólidos y permite un suministro homogéneo al equipo de achique aguas abajo.

Cómo podemos ayudar

Xylem trabaja en estrecha colaboración con ingenieros consultores y municipios, y entiende los retos de la digestión aeróbica y la retención de lodos. Ofrecemos una completa gama de productos y profesionales con experiencia para ayudar a identificar las mejores opciones para nuevas plantas de tratamiento, reacondicionamientos o mejoras. Dependiendo de las prioridades de energía, extracción de nutrientes y achique de lodos, Xylem puede ayudarle a diseñar la mejor solución para su aplicación.