Resultados de la búsqueda
-
El legendario río hirviente del Amazonas: un misterio que se desvela gracias a los datos
De niño en Perú, Andrés Ruzo escuchó de su abuelo la leyenda del río Hirviente. Más tarde, como doctorando en ciencias geotérmicas, Ruzo empezó a preguntarse... -
Granja ecológica de camarones utiliza la solución de la bomba de Xylem
Los empresarios Daniel Flock y Markus Schreiner acudieron a Xylem con un proyecto extraordinario: querían criar el camarón «tigre blanco» en el centro de... -
La desviación de Xylem permite a la planta de tratamiento modernizar una infraestructura anticuada
Para seguir adelante con las mejoras de infraestructura pendientes desde hace tiempo, Nodra AB necesitaba una solución de derivación de aguas residuales capaz... -
La solución de Xylem elimina los compuestos PFAS del pozo de abastecimiento
Tras la contaminación de un pozo de agua potable de Maine con dos sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), la empresa local de suministro de agua actuó con... -
Una bomba de achique inteligente evita inundaciones en la estación de tren de Guadalajara
Al averiarse una estación de bombeo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) de Guadalajara, los operarios necesitaban una solución rápida para evitar... -
Un contador de agua ofrece precisión a largo plazo a una empresa alemana de suministro de agua
La precisión en la lectura de los contadores es esencial para que las empresas de suministro de agua puedan detectar fugas y reducir las pérdidas de agua. La... -
Una cultura de trabajo digital puede transformar las operaciones en empresas de suministro de agua
La digitalización ha demostrado ser una herramienta fundamental para fomentar la colaboración entre los equipos de las empresas de suministro de agua. Escuche... -
The Soweto Garden Network: Creating a new model to feed communities
At Orange Farm, an hour south of Soweto, South Africa, a young boy cups his hands in freshly turned soil and smiles, as he and his classmates learn how to... -
La limpieza de líquidos de los difusores reduce el consumo de aireación de una empresa en un 32 %
La aireación puede suponer hasta el 60 % del consumo energético de una planta de tratamiento de aguas residuales. Este porcentaje puede aumentar cuando se... -
Xylem Watermark and Americares: Helping Youth Tap into a Better Future
Through infrastructure improvements and education in Malawi, Americares and Xylem helped thousands of young people bring lasting, positive change to their... -
La isla de Borácay elige una desinfección UV sostenible para el tratamiento de aguas residuales
Uno de los principales destinos turísticos de Filipinas, la isla de Borácay, puede desde ahora proteger sus playas gracias a una solución innovadora que trata... -
Leading With Infrastructure: Harnessing the Biggest Opportunity of Our Time
In November, Congress passed the historical Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) – the single largest investment in infrastructure that the federal... -
Serie de ciberseguridad: Proteger los sistemas SCADA de los hackers
Las empresas de suministro de agua se centran cada vez más en aumentar la resiliencia frente a las amenazas de ciberseguridad en sus redes. La interfaz... -
La empresa de agua utiliza una red inteligente para localizar fugas tras una tormenta de invierno
La tecnología Sensus de Xylem permitió a la ciudad de Jacksonville, Texas, cortar el agua de forma remota y estratégica, evitando daños por inundaciones y agua... -
Xylem y una empresa de agua desarrollan el primer proceso de oxidación avanzada secuencial para el agua potable que contiene bromuro
Una solución innovadora que emplea un proceso único para avanzar en sostenibilidad reduciendo los microcontaminantes del agua hasta en un 90 %. En 2005, la... -
Solución digital de Xylem reduce desbordamientos de alcantarillado en 935 millones de litros anuales
Una instalación innovadora que ahorra dinero a la vez que fomenta la sostenibilidad El Distrito Metropolitano de Alcantarillado (MSD) del Gran Cincinnati da... -
Ciudad en Washington reduce el agua no contabilizada en un 50 % con la tecnología Sensus de Xylem
El envejecimiento de las infraestructuras hacía que la ciudad de Walla Walla perdiese el 30 % de su agua potable cada año. Sin embargo, una red de servicios... -
Solución de ozono desinfecta el agua de la industria de papel un 99,9%
Las aguas residuales, generadas y difundidas por la tecnología Wedeco de Xylem, son tratadas con ozono para su coloración y desinfección. La planta de ozono se... -
Red inteligente ayudará a Anglian Water a afrontar la escasez de agua
Para 2025, Anglian Water, situada en el este de Inglaterra, podría enfrentarse a una escasez de agua estimada de hasta 30 millones de litros de agua al día.... -
Red inteligente reduce la pérdida anual de agua en 45 M de litros
Cuando la ciudad de Dallas, Georgia, en los Estados Unidos, presentó una iniciativa para controlar la pérdida de agua, no podían saber hasta qué punto les... -
Xylem acaba con las vibraciones en una bomba de una depuradora
Los habitantes de una zona próxima a la estación de bombeo de aguas residuales de Hardenberg, en los Países Bajos, expresaron sus quejas por las vibraciones... -
El Gran Libro del Agua
El agua es la fuerza natural de Europa, tan integrada en nuestra vida cotidiana que a menudo pasa desapercibida, mezclándose en el fondo como un ente... -
FAQ
Preguntas frecuentes para proveedores transicionando a Coupa para Xylem Monterrey
Encuentre respuestas a las preguntas frecuentes sobre la transición de Xylem Monterrey a Coupa Source to Pay. Aprenda cómo acceder al portal de proveedores de Coupa, gestionar órdenes de compra, enviar facturas y prepararse para la puesta en marcha. -
Sensus
Aplicación Device Access