It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Mexico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas para edificios

De las escuelas a los rascacielos, Xylem construye un mañana mejor

A medida que la población del mundo va creciendo y se van construyendo más edificios, también crece la demanda de agua limpia y soluciones de construcción energéticamente eficientes.

Los edificios residenciales y comerciales son responsables de una enorme cantidad de consumo de energía, más del 20 % de toda la energía que se utiliza. Tanto en los sistemas de agua como en los de calefacción, ventilación y aire acondicionado, Xylem ha aplicado un pensamiento innovador para que estos sistemas resulten más eficientes y para que los edificios sean más cómodos, productivos y sanos.

Desarrollamos constantemente nuevas soluciones para escuelas, oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales y otros edificios públicos, para garantizar que todos los días y en todo el mundo se suministre agua potable a todas las plantas de sus edificios, que sus sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado funcionen de manera más eficiente y que se extraigan las aguas residuales.

Sistemas de suministro de agua/grupos de presión

Los sistemas de suministro de agua en edificios modernos exigen productos energéticamente eficientes y fiables que se ajusten a las necesidades y puedan conectarse fácilmente al sistema de monitorización de un edificio. Xylem ofrece bombas, controladores de bomba de velocidad variable, sistemas de bombeo compactos y equipos de tratamiento de UV / ozono para dar respuesta a dichas demandas.

Sistemas de calefacción y refrigeración

En los edificios modernos se centra la atención en la disponer de mucha con un bajo consumo de energía. Xylem ofrece bombas, circuladores e intercambiadores de calor que superan los requisitos de eficiencia y se pueden incorporar a sistemas para edificios complejos.

Sistemas de aguas residuales

Para crear soluciones de alcantarillado y aguas residuales fiables y eficientes se necesita un experto. La oferta de bombas y soluciones compactas de Xylem se basa en nuestra dilatada experiencia e investigación en este campo.

Extinción de incendios

En cualquier sistema de extinción de incendios, tanto si se trata de un sistema de aspersión automática como de un sistema de columna hidrante, resulta esencial disponer de productos fiables. Xylem ofrece conjuntos de bombas contra incendios listos para su instalación y conformes a las normas UL, FM o EN12845, que pueden fabricarse a medida para cualquier necesidad específica gracias a su diseño modular.

Circulación de agua caliente doméstica

Mantener la temperatura del agua caliente en todo momento es una cuestión de comodidad y también de seguridad. Xylem ofrece circuladores eficientes y fiables en bronce y acero inoxidable para el acceso inmediato a agua caliente.

 

Circulación de agua caliente
Sistemas para edificios Circulación de agua caliente
Grupos de presión
Sistemas para edificios Grupos de presión
Sistemas de aguas residuales
Sistemas para edificios Sistemas de aguas residuales
Calefacción
Building Systems Calefacción
Refrigeración
Sistemas para edificios Refrigeración