It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Achique frontal y de etapas en túneles

La lucha contra el agua en primera línea 

El agua presenta una interesante dicotomía en la minería. Se utiliza para el procesamiento de minerales, la supresión de polvo, el transporte de lodos, la refrigeración y las necesidades de los empleados. Sin embargo, no gestionar el agua puede resultar desastroso para una mina. El achique frontal y de etapas son dos de los desafíos más difíciles a los que se enfrentan los operadores mineros.

En la cara de perforación, los operadores mineros tienen que lidiar con la penetración de agua tanto de acuíferos de agua subterránea como de las partes más altas de la pared de la mina. El desafío es que los operadores mineros necesitan limpiar el agua de proceso para fines de enfriamiento en las operaciones de perforación, a la vez que eliminan el agua subterránea que se acumula rápidamente en los pozos.

Nos aseguraremos de que:

  • Tenemos el equipo adecuado para el trabajo. Con una amplia selección de bombas y de equipos de achique, nadie cuenta con una oferta más amplia que Xylem. Para su comodidad, ofrecemos opciones de alquiler y compra.
  • Tenemos un sistema fiable que funciona. Debido a que diseñamos y construimos nuestros propios equipos, entendemos cómo funcionan mejor y creamos sistemas para adaptar los equipos a las necesidades de la industria minera.
  • Disponga de un equipo de apoyo comprometido con su seguridad y éxito. El equipo experto de Xylem proporciona servicios llave en mano, entre los que figuran el diseño de drenaje de obras, la instalación y el servicio continuo del equipo en cada paso del proceso de explotación minera.

 

Un socio como Xylem cuenta con una amplia experiencia en minería y con una gama de productos para todas las necesidades de achique frontal y de etapas. 

Services Brands
Services
Si los equipos de Xylem se utilizan de modo hábil y seguro, obtendrá una mayor devolución de su inversión. Compró el equipo de Xylem por su duración, fiabilidad y eficiencia. Por lo tanto, asegúrese de sacar el máximo provecho de ello asegurándose...
¿Le gustaría decir adiós a la molestia de gestionar un sistema de alarmas pero estar puntualmente informado y listo para actuar cuando se produce un problema? Tanto si lo que necesita es un control de alarma básico para una única estación de bombeo...
Al trabajar con Xylem puede acceder fácilmente a especialistas con la experiencia necesaria para diseñar y especificar su proyecto técnico. Al externalizar las responsabilidades de gestión de su proyecto, ya sea grande o pequeño, reducirá los costes...
La instalación y la puesta en marcha de instalaciones de agua y de aguas residuales y los sistemas que las controlan necesitan de la experiencia en ingeniería y del consejo de los especialistas. Y puede ser muy complicado cuando las capacidades y...
Brands
Flygt logo
Flygt

Una gama de productos y soluciones de primera clase para el traslado y el tratamiento de a