It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuración del kit de inspección remota

Antes de añadir el dispositivo a Secure Connect, es necesario activar la puerta de enlace. Para obtener más instrucciones sobre las conexiones de hardware, descargue la Guía de instalación del kit de inspección remota. La puerta de enlace es plenamente funcional aproximadamente siete minutos después de su activación. Cuando la puerta de enlace está lista, tiene el siguiente aspecto:

Indicador led  Aspecto
Alimentación Azul y estable
Conexión móvil Verde y parpadeo lento
Usuario 3 Naranja con dobles pulsos rápidos

 

  1. Al añadir el dispositivo a Secure Connect, rellene los siguientes campos:
Parámetro Valores Descripción
Tipo de dispositivo Remote Inspection Kit El tipo de dispositivo
Nombre - Nombre para el dispositivo
Dirección MAC   La dirección MAC en la parte posterior de la puerta de enlace
Unidades PAN instaladas 0-3 El número de unidades PAN instaladas en la sala de bombas
Bombas: datos de la bomba Activado o Desactivado Activado: Secure Connect muestra los datos de la bomba.
Desactivado: Secure Connect no muestra ningún dato de la bomba
Sensor de nivel Activado o Desactivado Activado: Secure Connect muestra los datos de nivel de un sensor conectado a la puerta de enlace.
Desactivado: Secure Connect no muestra ningún dato de nivel de un sensor conectado a la puerta de enlace.
Sensor de nivel: modelo – 4-20mA
– LTU 403
El modelo del sensor de nivel
Sensor de nivel: unidad – m
– pies
Unidad de medida
Sensor de nivel: rango mín. - El valor mínimo del sensor de nivel
Sensor de nivel: rango máx. - El valor máximo del sensor de nivel
Cámara Activado o Desactivado Activado: se incluye una cámara.
Desactivado: no se incluye ninguna cámara.
Cámara: número de serie - El número de serie en la parte posterior de la cámara
Las letras deben ser mayúsculas.
Cámara: nombre - Nombre de la cámara
Cámara: posición – Dirigido al pozo
– Sin especificar
La posición que la cámara ocupa en la sala de bombas

 

  1. Establezca un umbral para el estado de funcionamiento de la bomba:
    1. Vaya a Dispositivos.
    2. Seleccione Kit de inspección remota.
    3. Vaya a la pestaña Umbrales de puntos de datos.
    4. Para cada bomba, establezca un umbral de potencia.
      El umbral significa que la bomba está en funcionamiento. Se recomienda establecer un valor del 10 % de la potencia nominal de la bomba.
    5. Haga clic en Guardar.
  2. Encienda la secuencia de la cámara:
    1. Vaya a Cámara.
    2. Junto a Cámara apagada, haga clic en el interruptor .
    3. Configurar la secuencia de cámara en Dispositivos > Cámara > Configurar dispositivo