It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Detección de capacidad de bomba reducida

La función notifica a los usuarios cuando hay una disminución de la capacidad de una o varias bombas en la estación

La detección de la disminución de la capacidad de la bomba es una función para las estaciones de bombeo de pozos húmedos. La función notifica a los usuarios cuando hay una disminución de la capacidad de una o varias bombas en la estación. La función distingue entre pérdidas de capacidad repentinas y graduales. La pérdida de capacidad puede deberse a problemas con la bomba o con el equipo circundante, por ejemplo, tuberías, acoplamientos y válvulas. La función es apta para bombas que funcionan en ciclos entre niveles de arranque y parada constantes, con paradas regulares.

La función necesita los siguientes datos:

  • Estado de la bomba
  • Nivel de agua analógico

La función calcula la capacidad de una bomba una vez cada ciclo de la bomba. El cálculo se ajusta para el caudal de entrada al pozo húmedo durante el ciclo de la bomba. Si un ciclo de la bomba arranca más de una bomba, la función no puede calcular la capacidad de la bomba.

Hay dos alarmas y dos gráficos para cada bomba. Las alarmas y los gráficos muestran información acerca de dos mediciones:

MediciónDescripciónPosible causa
Reducción de la capacidad de la bomba a corto plazoEsta medición detecta descensos súbitos en la capacidad de la bomba.
  • Sistema hidráulico de la bomba o válvula antirretorno obstruidos
  •  Mal funcionamiento de la válvula antirretorno
  • Fuga en acoplamiento de la tubería de suministro
Reducción de la capacidad de la bomba a largo plazoEsta medición detecta descensos lentos en la capacidad de la bomba.
El usuario fija un punto de comprobación, por ejemplo la fecha de instalación o revisión de la bomba.
El punto de comprobación es la fecha de inicio del periodo temporal que la función usa como referencia para la pérdida de capacidad.
  • Sistema hidráulico de la bomba desgastado
  • Obstrucción gradual del sistema hidráulico de la bomba o de la tubería de suministro
  • Problemas con la válvula antirretorno

Las alarmas se activan cuando la capacidad es inferior al umbral configurado. Los umbrales son un valor porcentual de la capacidad media de la bomba. Es posible cambiar los valores umbral en la configuración.

El representante de ventas puede activar esta función. Esta función no es compatible con bombas de accionamiento de frecuencia variable.

Preguntas frecuentes relacionadas

Muchos usuarios han tenido preguntas similares sobre eventos, alarmas, anomalías e incidentes.