It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem Lowara contribuye al renacimiento del Molino Stucky

El Molino Stucky se alza majestuoso sobre el Canal de la Giudecca, en la isla homónima al sur del centro histórico de Venecia. Durante décadas imponente símbolo de la industria veneciana, el edificio ha sido protagonista de una ambiciosa intervención de recuperación arquitectónica que ha transformado su destino de uso, convirtiéndolo en uno de los hoteles más exclusivos de la cadena Hilton en Europa. 

El proyecto ha ido mucho más allá de la simple reestructuración: el complejo incluye áreas residenciales privadas y un centro de congresos de 2.000 plazas, desarrollado sobre una superficie total de 7.500 m². Coordinar las instalaciones técnicas de un edificio de tal complejidad —histórico, en una isla, y con múltiples usos— ha representado un desafío de ingeniería de primer nivel. 

La solución: más de cien bombas para un ecosistema hídrico integrado 

Xylem Lowara, involucrada en el proyecto por encargo de Save Engineering (grupo SAVE), ha diseñado y suministrado un sistema de bombeo estructurado en diferentes niveles, pensado para responder de forma independiente a las necesidades de cada área del complejo. 

El corazón del sistema de calefacción está compuesto por bombas centrífugas In-line dotadas de convertidor de frecuencia hydrovar® (modelos FCSH4 150-250/150 y FCS4H 125-200/55), que alimentan 8 subsistemas de calefacción independientes —uno por cada edificio del complejo. La variación de velocidad garantiza la máxima eficiencia energética al variar la carga. Cada subsistema está a su vez dotado de circuladores multivelocidad dedicados, capaces de adaptar automáticamente el caudal de agua a la demanda específica de cada edificio, reduciendo los consumos en los momentos de baja carga. 

Un grupo de 4 bombas eléctricas verticales multietapa (modelos GSY31/SV6604F220T y SV212F15T) distribuye el agua a todos los usuarios del complejo, garantizando presión constante incluso en los picos de consumo. 

Bombas sumergibles para aguas residuales, colocadas en puntos estratégicos de las áreas exteriores, gestionan el drenaje del agua de lluvia —solución fundamental en un contexto lagunar sujeto a alta humedad y frecuentes precipitaciones. 

Por qué Xylem Lowara 

La complejidad de la obra —edificio histórico, isla lagunar, múltiples destinos de uso simultáneos— requería un socio capaz de responder a exigencias muy diversas con una única gama de productos fiables. Xylem Lowara ganó el contrato gracias a la profundidad de su cartera y a la capacidad de gestionar aplicaciones múltiples en un único proyecto integrado. 

La colaboración estrecha con el departamento técnico de Save Engineering ha permitido definir soluciones a medida para cada área del complejo, optimizando tanto las prestaciones hidráulicas como los costes de ejercicio a largo plazo, optimizando los costes operativos a largo plazo.

Tecnologías clave: la eficiencia energética en el centro del proyecto 

La integración de inversores hydrovar® en las bombas principales no es solo una elección técnica: es un enfoque proyectual que reduce los consumos adecuando el caudal a la demanda real, evitando el funcionamiento a pleno régimen cuando no es necesario. En un contexto hotelero —con picos de uso variables entre noche, día, estaciones y tipología de evento en el centro de congresos— esta flexibilidad se traduce en ahorro medible. 

La arquitectura de subsistemas independientes garantiza además que una eventual intervención de mantenimiento en un único edificio no impacte el funcionamiento del resto del complejo, asegurando la continuidad operativa esencial para una estructura receptiva de alto nivel.

Gracias a la contribución de Xylem Lowara, el nuevo complejo Molino Stucky Hilton ha vuelto a la vida, envuelto en una atmósfera lujosa y elegante.