It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Una ciudad turística de Colombia adquiere una solución para el tratamiento de las aguas residuales

Una ciudad turística de Colombia adquiere una solución para el tratamiento de las aguas residuales

La ciudad de Tolú, situada al norte de Colombia en la costa caribeña, tendrá pronto playas más limpias gracias a una nueva solución de tratamiento de aguas residuales suministrada por Xylem. La solución está basada en el proceso ICEAS de la rama Sanitaire de Xylem, que proporciona ahorros sustanciales y ventajas operativas. 

Considerada por los colombianos como una famosa ciudad turística, Tolú necesitaba una solución para el tratamiento de aguas residuales que ayudase a mantener sus playas limpias y redujese los olores. Por ello, eligió a Xylem para que desarrollase una solución de tratamiento secundario de aguas residuales que, además de eliminar los problemas causados por el olor de los efluentes vertidos y mejorar significativamente la calidad de las aguas residuales, ocupase menos espacio para que así el terreno quedase libre para otros usos. 

La solución se basa en el proceso de aireación extendida de ciclo intermitente de Sanitaire (ICEAS), que ofrece varias ventajas en comparación con el activado convencional de lodos y la tecnología de reactor discontinuo secuencial (SBR). A diferencia de las plantas de activación convencional de lodos, el proceso ICEAS de Sanitaire no requiere tanques de decantación primaria y secundaria, sino que el flujo de entrada circula en una única cubeta. Dado que este flujo de entrada continuo garantiza una misma carga y caudal a todas las cubetas, simplifica el funcionamiento y el control del proceso, al tiempo que reduce los costos. 

El sistema ICEAS de Sanitaire de Xylem, que se acabará de completar en noviembre de 2013, lleva incorporados un sistema de aireación, decantadores, sopladores, mecanismos de supervisión y de control, además de instrumentación. La solución para el tratamiento de aguas residuales de Tolú será uno de los primeros sistemas que utilizarán desinfección mediante luz ultravioleta en Colombia. El sistema de Xylem WEDECO TAK UV y las bombas de lodo Flygt de Xylem estarán incluidos en la instalación. 

La solución Xylem hará posible que la planta consiga una calidad de agua tratada que superará los estándares de los reglamentos locales, al tiempo que proporcionará ahorros en mantenimiento equivalentes a un 11 por ciento anual. 

Bueno para el medioambiente y para la economía 

“Estamos encantados de colaborar con las autoridades de Tolú para el desarrollo de esta innovadora solución que servirá para mejorar las vidas de las personas”, indica Juan Contreras, el director de proyecto de Xylem Colombia. “Además, ofreceremos una solución de tratamiento de aguas residuales sostenible que beneficiará también al medioambiente”. 

Además de impulsar la economía local, la mejora de la calidad del agua tratada tendrá como consecuencia que el agua residual podrá ser utilizada nuevamente para actividades domésticas, agrícolas y turísticas. Esta nueva solución también requerirá una superficie de terreno mucho más pequeña, tan solo 400 metros cuadrados, en comparación con las lagunas tradicionales a las que sustituirá y que ocupaban 15.000 metros cuadrados. El terreno libre que se ganará de este modo podrá ser utilizado para fines comerciales y para instalar una reserva de agua. 

“Además de mejorar de forma extraordinaria la calidad del agua residual de la zona, este nuevo sistema de Xylem tiene una reacción en cadena muy positiva en el ecosistema local y en el medioambiente de toda la región en su conjunto”, comenta Eduardo Ghisays, director del Consorcio Aguas del Golfo, el grupo responsable del desarrollo de esta planta. “Tolú presume de tener un kilómetro de costa muy hermosa y este sistema va a incrementar la limpieza de sus playas, por lo que prevemos un gran aumento del turismo”. 

Conozca más acerca de los servicios de tratamiento de aguas que ofrece Xylem. 

by Simon