It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Latin America. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Control de subproductos de desinfección

Mejorar la calidad del agua potable reduciendo la exposición a subproductos de desinfección

Los desinfectantes pueden reaccionar con materiales naturales en el agua de origen para formar subproductos desinfectantes. Los subproductos desinfectantes más comunes son los trihalometanos (THM), los ácidos haloacéticos (HAA), el clorito y el bromato, que se producen cuando el cloro reacciona con la materia orgánica natural del agua. La identificación de estos subproductos de desinfección (DBP) en el agua clorada ha suscitado preocupaciones sobre posibles efectos para la salud, como problemas reproductivos y cáncer. 

¿Cuál es la regla sobre desinfectantes y subproductos de desinfección?

La regla de desinfectantes y subproductos de desinfección (DBPR) es una regla de 2 etapas, pero se aplica para mejorar la calidad del agua potable al reducir la exposición a subproductos de desinfección. Si el agua potable no se trata adecuadamente y se consume durante años, puede aumentar los riesgos generales para la salud. 

Regla de la Fase 1 Desinfectantes y subproductos de desinfección:se aplica a sistemas de agua comunitarios y sistemas no comunitarios no transitorios que añaden desinfectantes al agua potable. Esta regla establece 7 estándares para reducir la exposición a subproductos desinfectantes. Requisitos de supervisión rutinarios, incluidos contaminantes regulados, MCL (mg/L), MRDL (mg/L), método analítico, conservante, tiempo de retención de la muestra/extracción y tamaño y tipo del contenedor de muestras.

Regla de la Fase 2 Desinfectantes y subproductos de desinfección:Esta regla se dirige a sistemas de agua pública con el mayor riesgo estableciendo un nivel de contención máximo (MCl) de 0,08 mg/l para THM en agua potable y de 0,06 mg/l para HAA5.

Las normas de desinfección y subproductos de desinfección de las etapas 1 y 2 abordan el riesgo de patógenos microbianos y subproductos desinfectantes. El objetivo principal es limitar específicamente la exposición a trihalometanos totales (THM) y cinco ácidos haloacéticos (HAA5). Las reglas se aplican a todos los sistemas de agua de la comunidad y sistemas de agua no comunitarios no transitorios que añaden desinfectantes, incluido el dióxido de cloro. Estas reglas no se aplican a los sistemas de agua que utilizan tecnologías de desinfección por luz ultravioleta o UV. 

Tratamiento y soluciones adecuados de los subproductos de desinfección

A diferencia del cloro, ni el dióxido de cloro ni el ozono reaccionan con materiales orgánicos naturales para formar THM o HAA5. En realidad, estas tecnologías impiden la formación de THM y HAA5 oxidando sus precursores. Como resultado, la cloración puede moverse aguas abajo después de eliminar la mayor parte de la materia orgánica nominal. 

Además del dióxido de cloro o el ozono, la luz ultravioleta (UV) puede usarse para proporcionar desinfección primaria, ya que no conduce a la formación de THM y HAA5. Xylem ofrece una gama de soluciones de dióxido de cloro, ozono y UV que pueden ayudarle a cumplir con la norma de subproductos de desinfección de la Fase 2. 

 

Los desinfectantes utilizados para tratar patógenos microbianos pueden reaccionar con material orgánico para crear subproductos de desinfección