It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluciones de Residuos Orgánicos a Energía para Alimentos y Bebidas

Conversión de aguas residuales orgánicas de alta resistencia en energía verde

Cuando los desechos de alimentos se descomponen, producen una parte significativa de las emisiones de metano de los vertederos, que es un gas de efecto invernadero (GEI) 20 veces más potente para el medio ambiente que el dióxido de carbono. Una estrategia que desvíe los residuos orgánicos de los vertederos y los convierta en energía verde puede ayudar a minimizar estas emisiones perjudiciales, creando valor a partir de lo que de otro modo se desperdiciaría. 

Un proceso de digestión anaeróbico energéticamente eficiente puede utilizar microorganismos para convertir la materia orgánica en biogás en ausencia de oxígeno. Este subproducto natural puede usarse como fuente de energía renovable. La cantidad exacta de energía que puede captarse depende de la cantidad de aguas residuales que se traten y de su resistencia. 

Soluciones para reducir el volumen de residuos, crear biogás 

Xylem ofrece soluciones de digestión anaeróbica biológica probadas para ayudar a reducir los volúmenes de residuos, a la vez que produce energía renovable ecológica y reduce las emisiones de GEI. Nuestras tecnologías convierten la materia orgánica separada por fuentes en biogás valioso, que puede usarse para generar calor, energía o combustible para vehículos. También ofrecemos soluciones de diseño/construcción que incluyen numerosas ventajas que incluyen un solo punto de contacto durante las fases de diseño y construcción para garantizar la ejecución de calidad de los proyectos. Convertir los residuos en energía es un ingrediente esencial en una buena práctica de sostenibilidad, por lo que muchas de nuestras soluciones contribuyen a la energía renovable.