It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Colombia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Supresión de polvo

Soluciones fiables de supresión de polvo para operaciones mineras de alto rendimiento

La supresión de polvo es un componente crítico de las operaciones mineras seguras y eficientes. No solo prolonga la vida útil del equipo, sino que también mejora las condiciones de trabajo. Con el aumento de los costes del agua y la energía, las operaciones mineras deben abordar el control del polvo con precisión, optimizando el uso del agua y el consumo de energía sin sacrificar la seguridad ni el rendimiento. Las soluciones de Xylem pueden ayudarle a mantener un entorno más limpio y seguro al tiempo que reduce el impacto medioambiental.

Diseñe un sistema de supresión de polvo que funcione para usted

Trabaje con los ingenieros de Xylem para desarrollar una solución de control de polvo personalizada que priorice la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Tanto si se dirige a carreteras, camiones o equipos pesados, ofrecemos sistemas que reducen el consumo de agua y energía y, a la vez, proporcionan una supresión eficaz en todo el sitio.

Haga que el control del polvo forme parte de su compromiso social y medioambiental

Las soluciones de Xylem ayudan a las minas a proteger tanto a la mano de obra como al medio ambiente. Al controlar las emisiones de polvo y evitar que los contaminantes escapen de la mina, nos aseguramos de que el entorno circundante esté protegido. Nuestros sistemas también satisfacen las necesidades generales de agua en toda la planta, promoviendo objetivos de sostenibilidad más amplios.

Elija la solución adecuada para el control del polvo

Xylem ofrece soluciones de bombeo avanzadas y fiables para la supresión del polvo, incluidas las bombas autocebante automáticas eléctricas y diésel. Nuestras bombas cuentan con cebado automático en condiciones secas, un elevador de aspiración 28 y un sello mecánico de baño de aceite con caras de carburo de silicio resistente a la abrasión, lo que garantiza durabilidad y rendimiento. Gracias a las capacidades de control remoto y monitorización líderes del sector, podrá gestionar fácilmente el control del polvo en todas sus operaciones.

También hay bombas centrífugas de aspiración axial disponibles, que ofrecen capacidades de bombeo versátiles en una amplia gama de caudales y presiones. Estas bombas pueden transportar agua de forma eficiente para eliminar el polvo y reducir el consumo de energía.

Al integrar las soluciones avanzadas de Xylem en su estrategia de control del polvo, mejora la seguridad y la eficiencia de sus operaciones mineras y contribuye a objetivos de responsabilidad medioambiental y social más amplios.

Un polvo incontrolado en la minería puede recorrer millas y afectar a la calidad del aire mucho más allá del sitio; la supresión inteligente lo detiene en el origen.