It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

FlexNet (Internacional)

Una red de comunicaciones bidireccional, segura y de dedicación exclusiva

El sistema de comunicaciones FlexNet™ de Sensus es una plataforma de comunicaciones instaurada en la industria y de funcionamiento contrastado que entrega datos a través de radio de largo alcance, a alta velocidad y de manera fiable, escalable y segura. Esta infraestructura de contadores inteligentes ha recibido varios premios, posibilita la función crítica del internet de las cosas (IOT) y puede adaptar su oferta a medida de las necesidades específicas del negocio de cada empresa de suministro público.

El sistema FlexNet funciona con unos parámetros de cobertura y latencia excelentes, lo que permite que los contadores inteligentes y los sensores transmitan y reciban de manera segura y fiable los datos de consumo de los clientes casi en tiempo real. Esta característica mejora la inteligencia de su empresa, al tiempo que le aporta una ventaja competitiva en el mercado. Los datos le ayudarán a la gestión proactiva de los sistemas de electricidad, agua, gas, iluminación y red inteligente de su empresa.

A diferencia de otras redes de empresas de suministros públicos que funcionan a través de una red en malla de baja potencia, la Internet de las cosas (NB-IoT) y otras frecuencias de radio compartidas y de baja frecuencia, la tecnología FlexNet ofrece un espectro radioeléctrico de dedicación exclusiva que disfruta de protección legal contra las interferencias. Otras redes inalámbricas tienen costes ocultos, necesitan una instalación de infraestructura más de 10 veces mayor y ofrecen la mitad de redundancia que el sistema FlexNet.

Utilizar un espectro radioeléctrico de dedicación exclusiva en la red garantiza mejores desempeños, además de las siguientes ventajas:

  • No se comparten las frecuencias, es decir, no se producen interferencias, usted controla al 100 % sus transmisiones de datos. Mientras otras redes sufren interferencias y el alto ruido de la señal en las bandas de radio compartidas, nuestra red transmite con una claridad y una seguridad que gozan de la protección legal de la administración pública.
  • El uso de canales de radio de dedicación exclusiva garantiza la transmisión de datos críticos como alarmas o automatización de la distribución (DA): la policía y otros organismos de emergencia operan con frecuencias de licencia exclusiva para garantizar la transmisión de sus datos. Las empresas de suministro público gestionan una cantidad enorme de datos y es importante que puedan disponer de canales de dedicación exclusiva para la transmisión de datos críticos.
  • La máxima potencia de transmisión y alcance en el sector: estamos orgullosos de contar con estaciones base de 50 W, así como con terminales bidireccionales que pueden transmitir hasta a dos vatios, una potencia que puede ser entre 10 y 1.000 veces superior a la utilizada en el espectro radioeléctrico de estaciones punto a punto sin licencia.
  • Las redes FlexNet están diseñadas para los contratos de alto nivel de servicio: normalmente con una conectividad superior al 99 %, incluso con los terminales instalados en lugares de difícil acceso. Las redes FlexNet suelen alcanzar unas prestaciones superiores al 99 % en distancias de hasta 5 km (3 millas) en zonas urbanas y 20 km (12 millas) en zonas rurales.
  • Mejore la eficiencia operativa e identifique rápidamente las fugas, los intentos de manipulación, los problemas de los equipos, las interrupciones del servicio y otras anomalías con ayuda de los datos de los clientes que el sistema recopila. Puede utilizar la red de comunicaciones FlexNet para trabajar con varias aplicaciones, con lo que mejora tanto la eficiencia operativa como el compromiso de los clientes.
  • Reduzca costes con las ampliaciones (o con las actualizaciones) del sistema a distancia: esta red, además de ser bidireccional, permite actualizar y ampliar los módulos SmartPoint®, realizar lecturas a petición y desconectar o conectar dispositivos, todo ello a distancia. El alcance de la red de punto a multipunto reduce el número de puntos de acceso necesarios para la captura y la transmisión de datos.
  • Un servicio a medida pensando en la empresa de suministro público: los sistemas que utilizan espectro radioeléctrico con licencia admiten varias aplicaciones y permiten a la empresa priorizar la transmisión de datos en función de sus necesidades a fin de garantizar una oferta de servicios a medida.
  • Alta capacidad de penetración en interiores y en sótanos: es muy importante a la hora de plantear la instalación de sistemas de radiofrecuencia (RF) en ciudades con gran densidad de población. El ancho de banda con licencia tiene una gran penetración gracias a la mayor potencia de transmisión que se le permite utilizar.
  • Costes fijos y por adelantado: cuando se utilizan frecuencias con licencia, no existen costes ocultos ni tarifas por volumen de tráfico. El coste del espectro se tiene siempre en cuenta en el cálculo de los gastos operativos (OPEX). Cada aspecto de la instalación de la red inteligente se tiene en cuenta y, particularmente en las soluciones de Sensus, aprovecha las ventajas de llevar varias décadas liderando el sector; tenemos previstas todas las variables.
  • Comunicaciones más fiables: nuestra autopista para transmisión de datos es una red de uso exclusivo que permite comunicaciones fiables y que garantiza una gran cobertura. Nuestra tecnología es innovadora, líder en el sector y supera a la de la competencia, que necesita cambiar sucesivamente de canales de una frecuencia a otra. FlexNet controla el espectro radioeléctrico en el que opera, sabe cuándo y cómo se utilizan las frecuencias, y actúa para maximizar las prestaciones y asignar los recursos con eficiencia.
  • Cobertura geográfica: FlexNet funciona igual de bien en todo tipo de zonas, ya sean urbanas o rurales, poco habitadas o con alta densidad de población, llanas o montañosas, en instalaciones domésticas o comerciales. Los terminales pueden instalarse en el corazón de edificios de gran tamaño, en cubetas subterráneas o en bloques de apartamentos. No es necesario utilizar costosos repetidores

Ventajas para usted

  • Mejora la eficiencia operativa y el ahorro de recursos
  • El índice de conexión al primer intento es extremadamente alto en los contadores
  • Garantiza la fiabilidad de las prestaciones gracias al uso de un espectro radioeléctrico con licencia de dedicación exclusiva
  • Es fácil de integrar con sistemas ya existentes
  • El diseño de punto a multipunto reduce el coste de la infraestructura y refuerza el funcionamiento de la red
  • Ofrece a sus clientes un servicio preciso, fiable y de calidad
  • Es una inversión con futuro, ya que admite el aumento del uso de datos en el futuro
  • Ofrece una red para varias aplicaciones y permite incorporar nuevos servicios y soluciones a medida que sea necesario
  • Diseñada con código abierto y API que facilitan la creación de interfaces con aplicaciones y plataformas de otros fabricantes
  • Aprovecha la arquitectura de torre para ofrecer equipos duplicados de respaldo y requiere la compra, instalación y utilización de menos infraestructura

Beneficios para su cliente

  • Garantiza la precisión de las facturas, lo que a su vez mejora la eficiencia operativa
  • Ayuda a los clientes a comprender cuáles son sus pautas de consumo, lo que facilita una mayor sostenibilidad
  • Ofrece servicio de calidad constante, lo que mejora el patrimonio de la marca, la atención al cliente y su satisfacción
  • Permite la gestión y el control de aplicaciones a distancia y casi en tiempo real, lo que mejora la eficiencia de la red
  • Los datos recopilados garantizan precisión y fiabilidad, lo que mejora la inteligencia de su empresa