It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Servicios de Agua

The charming Bavarian town of Großostheim, less than an hour southeast of Frankfurt, is home to picturesque streets filled with half-timbered houses and an...

All Posts in Municipal Water & Wastewater

Red inteligente ayudará a Anglian Water a afrontar la escasez de agua

Para 2025, Anglian Water, situada en el este de Inglaterra, podría enfrentarse a una escasez de agua estimada de hasta 30 millones de litros de agua al día....

Bomba de agua en Eslovenia reduce consumo un 35 % con Flygt Concertor®

Una estación de bombeo de aguas residuales en Trbovlje, Eslovenia, se obstruía constantemente y requería mantenimiento al menos una vez por semana. Tras...

Red inteligente reduce la pérdida anual de agua en 45 M de litros

Cuando la ciudad de Dallas, Georgia, en los Estados Unidos, presentó una iniciativa para controlar la pérdida de agua, no podían saber hasta qué punto les...

Xylem acaba con las vibraciones en una bomba de una depuradora

Los habitantes de una zona próxima a la estación de bombeo de aguas residuales de Hardenberg, en los Países Bajos, expresaron sus quejas por las vibraciones...

Oslo detecta con rapidez fugas en una tubería de agua

Como parte de un programa para reducir las fugas en su sistema de agua, el Servicio de Agua y Alcantarillado del Municipio de Oslo (Oslo VAV) ha desplegado...