It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Bioquímica clínica y diagnóstico

Purificación de agua de laboratorio para analizadores químicos y pruebas

La pureza del agua es crucial en los campos de la química clínica y el diagnóstico. Los continuos avances en el enfoque de las pruebas clínicas y en la sofisticación y la gama de pruebas disponibles han hecho que la pureza del agua sea aún más instrumental. 

La mala calidad del agua no solo afecta directamente a las pruebas, sino que afecta a todos los aspectos del funcionamiento del analizador. El aspecto más difícil de la purificación del agua es el control bacteriano efectivo y a largo plazo. Un diseño de sistema de purificación de agua de alta calidad es la clave para lograrlo, proporcionando recirculación a través de las tecnologías de purificación clave. 

Estándar de agua de reactivo de laboratorio clínico (CLRW)

El College of American Pathologists (CAP) recomienda que todas las aguas utilizadas para cualquier aplicación en pruebas de laboratorio cumplan como mínimo con la norma de agua reactiva de laboratorio clínico (CLRW) especificada por el Instituto de estándares de laboratorio clínicos (CLSI). Además, el agua de alimentación del instrumento debe cumplir las especificaciones del fabricante del instrumento, que pueden ser más rigurosas que las normas CLRW, para garantizar resultados precisos y reproducibles. 

La especificación CLRW limita cuatro tipos clave de impureza en agua pura: 

  • Iones: requiere eficazmente la eliminación del dióxido de carbono restringiendo las concentraciones de impurezas iónicas con una especificación de resistividad de >10MΩ.cm. 
  • Partículas: un requisito para todas las aplicaciones es la ausencia de partículas. La filtración elimina las partículas para evitar el crecimiento de bacterias y la formación de biopelículas. 
  • Orgánicos: el CLRW exige niveles de carbono orgánico total (COT) <500 ppb. 
  • Subproductos bacterianos: los niveles bajos de bacterias son imperativos para evitar la contaminación y garantizar el correcto funcionamiento del equipo. 

Xylem es su socio de confianza para el diseño y desarrollo de sistemas de purificación de agua de laboratorio para aplicaciones sanitarias. Nuestros expertos técnicos pueden ayudar a seleccionar la solución adecuada para cumplir los estándares CLRW y garantizar una calidad y cantidad de agua uniformes. 

Soluciones de medición para investigación clínica y diagnóstico

Nuestra cartera de analizadores de glucosa mide la glucosa y el lactato en sangre, plasma y suero; y el lactato en sangre, plasma y líquido cefalorraquídeo, y se utilizan ampliamente para la medición de la glucosa en la investigación de la diabetes, el cáncer y la terapia con células madre. Los resultados proporcionan información a los factores de crecimiento, el metabolismo, los agentes tóxicos, etc. 

Otras aplicaciones incluyen ajustes de fabricación de glucómetros y estudios de fisiología del ejercicio. Nuestra línea completa de refractómetros sirve al sector de la ciencia deportiva para garantizar que los atletas reciban niveles óptimos de hidratación durante el entrenamiento y las competiciones.

 

El aspecto más difícil de la purificación del agua: control bacteriano efectivo y a largo plazo