It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Laticínios Bela Vista se asocia con Xylem para el desarrollo de energía sostenible

El reactor ADI-BVF® ayuda al productor lácteo de Brasil a aumentar su capacidad y reducir su huella medioambiental

Laticínios Bela Vista Ltda. es el quinto mayor productor de productos lácteos de Brasil. Establecida en 1955, la empresa actualmente tiene tres plantas de producción ubicadas en Bela Vista de Goiás (GO), Maravilha (SC) y Governador Valadares (MG). Combinadas, las plantas procesan más de tres millones de litros (800.000 galones) de leche al día, generando más de 100 productos diferentes para sus marcas: Piracanjuba, Pirakids, Leitbom y otros.

Desafío

La planta de Laticínios Bela Vista en Bela Vista de Goiás estaba en proceso de expansión, lo que condujo a un mayor caudal y carga orgánica en su sistema de tratamiento de aguas residuales aeróbicas existente. La expansión les exigía reevaluar las opciones de tratamiento para sus aguas residuales.

Dado el compromiso de la empresa con el crecimiento sostenible y el medio ambiente, buscaban una solución de tratamiento de aguas residuales que no solo tratara los mayores caudales y cargas, sino que también proporcionara mayores beneficios medioambientales generales en comparación con las tecnologías típicas, junto con la generación de bioenergía sostenible.

Solución

Laticínios Bela Vista eligió ADI Systems para actualizar su sistema aeróbico existente y diseñar/construir un reactor ADI-BVF® grande y un sistema de biofiltro en la planta de Bela Vista de Goiás. El sistema está diseñado para tratar 68.800 kg/d (151.400 lb/d) de demanda química de oxígeno (COD).

Los efluentes de la planta de producción, que incluyen el torrente de suero difícil de tratar, van a los tanques de ecualización donde se bombean al reactor BVF®. El gas de salida de los tanques de ecualización se envía a los biofiltros para controlar los olores. A continuación, el efluente anaeróbico tratado fluye al sistema aeróbico mejorado para su posterior tratamiento con el fin de cumplir todos los límites de descarga.

El sistema está diseñado para generar 1440 m3/h (850 pies3/min) de biogás a partir del digestor anaeróbico. Este biogás se enviará a la planta de producción para su uso en calderas, lo que reducirá la huella medioambiental de la planta. Demostrando aún más el compromiso de Laticínios Bela Vista con la protección medioambiental y las operaciones sostenibles, el biogás sustituirá el uso de madera de su explotación forestal sostenible, con una huella de carbono casi cero.

Resultado

El nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales de Laticínios Bela Vista es el primer reactor BVF de Brasil. Ofrecerá muchos beneficios para el fabricante de productos lácteos, incluidos:

  • Efluente final de mayor calidad: El tratamiento previo anaeróbico proporciona un tratamiento mucho más robusto.
  • Reducción de la generación de fangos: El reactor BVF puede digerir fangos residuales del sistema aeróbico.
  • Costes de combustible más bajos: El biogás recogido ayudará a compensar los costes de biomasa y combustible de la caldera.

La inversión de la empresa en tratamiento de aguas residuales y energías renovables fiables in situ es una prueba de su enfoque medioambiental. ADI Systems se enorgullece de asociarse con empresas responsables con el medio ambiente como Laticínios Bela Vista.