It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Argentina. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Estaciones de bombeo compactas

Flygt ofrece una amplia gama de estaciones de bombeo compactas prediseñadas que incluyen las bombas, el tanque, las tuberías, las válvulas, todos los accesorios de instalación y los equipos de monitorización y control. Todas las estaciones de bombeo, que están disponibles en varios diseños y tamaños, tienen en común un diseño optimizado que hace posible un bombeo eficiente y libre de problemas.

La acumulación de sedimentos es un fenómeno indeseable en una estación de bombeo de aguas residuales, debido al olor, a los altos costes de mantenimiento y al riesgo de obstrucción; por ello, evitar el sedimento y los depósitos es uno de los principales objetivos de diseño. La base del pozo de bombeo de nuestras estaciones está diseñada de forma que elimina o minimiza la acumulación de sedimentos. La estación también destaca por su tamaño compacto y reducido, por lo que necesita menos obras, y facilita y acelera la instalación. En resumen, nuestras estaciones de bombeo compactas tienen todo lo que se puede esperar de una solución "llave en mano" fiable y eficiente. Llevamos más de 40 años diseñando, fabricando e instalando estaciones de bombeo compactas. Al confiar en una solución Flygt PPS, usted disfruta de la tranquilidad y de las ventajas de contar con un único proveedor que además es el líder en el sector de las aguas residuales.