It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Fallstudien und Whitepaper

Zeige 1 - 24 von 54

Echtzeit-Assistenzsystem für das Kanalnetz der Stadt Grand Rapids, USA

Grand Rapids, Michigan
United States
Grand Rapids aus dem Bundesstaat Michigan ist bekannt für das Ergreifen von vorausschauenden Maßnahmen zur Optimierung des Kanalnetzes. Anfang der 1990er Jahre...

Intelligente Kanalnetzsteuerung für die Stadt South Bend, USA

South Bend, Indiana
United States
BLUE-XTM KANALNETZ REDUZIERT DEN MISCHWASSERABSCHLAG UM ÜBER 70 % UND GENERIERT DER STADT SOUTH BEND EINSPARUNGEN IN DIE KANALINFRASTRUKTUR VON ÜBER 450 MIO...

Sauber: Mit Ozon zu reinem Abwasser im Schlachtbetrieb

Emsland Frischgeflügel GmbH
Haren (Ems), Germany
Mit Ozon lässt sich Abwasser in Schlachtbetrieben wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher reinigen – das zeigt auch das Beispiel der jetzt nstallierten...

Flygt Concertor® das intelligente Abwasserpumpsystem für Hotels

Budapest, Hungary
Das Gebäudemanagement eines 4-Sterne-Hotels in der Budapester Innenstadt stand vor einem ernsten Problem. Die Abwasserpumpen im Hotel waren sehr veraltet. Aus...

Energieoptimierung in der Kläranlage

EWE WASSER GmbH
Cuxhaven, Deutschland
DIE EINGESETZTE XYLEM LÖSUNG REDUZIERT DEN ENERGIEVERBRAUCH BEI DER BELÜFTUNG UM >20 %, MINIMIERT DIE BETRIEBSKOSTEN UND REDUZIERT DAS RISIKO VON...

Zuverlässigkeit und Sparsamkeit: Abwasserpumpstation auf einem Autobahnparkplatz mit Concertor

AbwasserVerband
Gemeinde Stuhr, Weyhe und Samtgemeinde Harpstedt
Ad-hoc-Einsätze an der Toilettenanlage eines Autobahn- parkplatzes sind aufwändig – oder gar „ad hoc“ nicht zu realisieren. Deshalb ist hier eine zuverlässige,...

Feuchttüchern den Schrecken genommen: Das Abwasserpumpsystem Concertor fördert Abwasser zuverlässig

Rendsburg (Schleswig-Holstein)
In einem Rendsburger Wohngebiet gerieten die bisher von der Abwasserbeseitigung Rendsburg eingesetzten Pumpen an ihre Grenzen: Insbesondere die vielen...

Sanierung des Sperrwerks Büsum

Canal-Control+Clean Umweltschutzservice GmbH
Barsbüttel
Um die Kammer eines Sperrwerkes trockenzulegen und zugleich die Entwässerung des Hinterlandes sicherzustellen, sind besonders leistungsfähige Geräte und...

Sauber: Mit Ozon zu reinem Abwasser im Schlachtbetrieb

Emsland Frischgeflügel GmbH
Mit Ozon lässt sich Abwasser in Schlachtbetrieben wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher reinigen – das zeigt auch das Beispiel der jetzt installierten...

Smarter Ball im Einsatz: Mit moderner Leckage-Ortung und Rohr-Prüfung zu valider Prognose der Nutzungsdauer

Mit aktuellen Zustandsdaten lassen sich kommunale Wassernetze und Rohrleitungen effektiv instand halten: Wenn Schäden früh erkannt werden, kann auch...

Energieeffizient im Dauerbetrieb

Eine Fischzucht mitten in der Lüneburger Heide – weitab von großen Gewässern züchtet die Heidefisch GmbH Lachsforellen und farmt Forellenkaviar. Mit geringem...

4. Reinigungsstufe, Klärwerk Aachen-Soers

Klärwerk Aachen-Soers
Klärwerk Aachen-Soers, Deutschland
Der Wasserverband Eifel-Rur betreibt in Aachen-Soers die größte Kläranlage an der Wurm mit der Größenklasse 5 (>100.000 Einwohnerwerte) an einem kleinen...

Kühlung in Israel mit Xylem Lowara

Plastics Factory
Tiberius, Israel
In Gegenden mit Temperaturen bis 37°C ist der Einsatz von wirksamen Klimaanlagen in Produktionsstätten ein wesentlicher Faktor für gute Ergebnisse. So auch in...

Neues Kapitel Pumpentechnik in der Moskauer Universitätsbibliothek

Lomonosov Moscow State University Library
Moskau, Russland
Die staatliche Lomonossow-Universitätsbibliothek in Moskau ist ein gewaltiger Gebäudekomplex mit 55.000 Quadratmetern, eingerichtet für 36.000 Studenten und...

Xylem Lowara liefert Wasser für das höchste Gebäude auf dem Balkan

Avala Turm
Belgrad, Serbien
Im Jahr 1999 wurde das große Symbol Serbiens – der Avala-Fernsehturm – durch eine NATO-Bombe zerstört. Zwölf Jahre später, gleichsam als Symbol der Einheit und...

Ein Reverse-Osmose-Anlage garantiert Brauwasserqualität und minimiert die Energiekosten

Ulmer Brauerei Gold Ochsen
Ulm, Deutschland
Für die Getränke- und Lebensmittelindustrie ist die Wasseraufbereitung von herausragender Bedeutung. Um einer chemisch – biologischen ungünstigen...

Brunnenpumpen mit besten Wirkungsgraden sparen enorme Energiekosten

Brunnenbau Conrad GmbH
Zürich, Schweiz
Zürichs neues Wahrzeichen definiert auf 36 Etagen neue Maßstäbe für Geschäftsliegenschaften in punkto Architektur, Transparenz, Ausstrahlung und technischer...

Xylem liefert Pumpen für die Erdölproduktion in Westafrika

CREACTIV
Gabun and Kongo, Afrika
Die Erschließung und Förderung von Erdölfeldern in Westafrika hat in den letzten Jahren aufgrund der starken Nachfrage aus Europa und den Vereinigten Staaten...

Sichere Wasserversorgung selbst in Bagdad

Dmix Srl
Baghdad, Irak
Iraks Wiederaufbau ist das Anliegen vieler Nationen, und Pumpen von Lowara spielen dabei eine große Rolle. In einer Stadt wie Bagdad, wo oftmals Temperaturen...

Schiff Ahoi mit Vogel Pumpen

MS Oasis of the Seas
Karibik
Vogel Pumpen an Bord des weltweit größten Kreuzfahrtschiffes. Mit mehr als 225.000 Tonnen Gewicht und einer Länge, die die Größe des Eiffelturms noch um 40 m...

Eine kleine Gemeinde spart 3.000 Euro und 7.500 kg CO2 pro Jahr durch den Austausch einer alten Pumpe

Augustin
Lichtenau, Deutschland
Auch funktionierende Anlagen sollte man immer kritisch im Auge behalten. So kann die Marktgemeinde Lichtenau jetzt rund 40% Energie durch den Austausch einer...

Das richtige Konzept für den Tamar Science Park

Tamar Science Park
Plymouth, England
Der Tamar Science Park ist ein Geschäftszentrum im Südwesten Englands. Im Jahre 1995 wurde das Zentrum als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadtverwaltung...

Zuverlässige Trinkwasserversorgung bei niedrigen Betriebskosten

Lausitz
Weißkeißel, Deutschland
„Immer eine sichere Verbindung“ verspricht der Slogan der Stadtwerke Niesky GmbH. Und so versteht das Unternehmen auch seinen Auftrag zur Wasserversorgung....

Xylem Lowara Höchste Qualität für das höchste Gebäude

Burj Khalifa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Um innovative und höchste Ingenieurleistungen z.B. am Bau zu realisieren, bedarf es eines Partners wie Xylem, der kontinuirlich in die Entwicklung neuer,...