Feuchttüchern den Schrecken genommen: Das Abwasserpumpsystem Concertor fördert Abwasser zuverlässig
Rendsburg (Schleswig-Holstein)
In einem Rendsburger Wohngebiet gerieten die bisher von der Abwasserbeseitigung Rendsburg eingesetzten Pumpen an ihre Grenzen: Insbesondere die vielen...
Sanierung des Sperrwerks Büsum
Canal-Control+Clean Umweltschutzservice GmbH
Barsbüttel
Um die Kammer eines Sperrwerkes trockenzulegen und zugleich die Entwässerung des Hinterlandes sicherzustellen, sind besonders leistungsfähige Geräte und...
Sauber: Mit Ozon zu reinem Abwasser im Schlachtbetrieb
Emsland Frischgeflügel GmbH
Mit Ozon lässt sich Abwasser in Schlachtbetrieben wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher reinigen – das zeigt auch das Beispiel der jetzt installierten...
Smarter Ball im Einsatz: Mit moderner Leckage-Ortung und Rohr-Prüfung zu valider Prognose der Nutzungsdauer
Mit aktuellen Zustandsdaten lassen sich kommunale Wassernetze und Rohrleitungen effektiv instand halten: Wenn Schäden früh erkannt werden, kann auch...
Energieeffizient im Dauerbetrieb
Eine Fischzucht mitten in der Lüneburger Heide – weitab von großen Gewässern züchtet die Heidefisch GmbH Lachsforellen und farmt Forellenkaviar. Mit geringem...
4. Reinigungsstufe, Klärwerk Aachen-Soers
Klärwerk Aachen-Soers
Klärwerk Aachen-Soers, Deutschland
Der Wasserverband Eifel-Rur betreibt in Aachen-Soers die größte Kläranlage an der Wurm mit der Größenklasse 5 (>100.000 Einwohnerwerte) an einem kleinen...
Kühlung in Israel mit Xylem Lowara
Plastics Factory
Tiberius, Israel
In Gegenden mit Temperaturen bis 37°C ist der Einsatz von wirksamen Klimaanlagen in Produktionsstätten ein wesentlicher Faktor für gute Ergebnisse. So auch in...
Neues Kapitel Pumpentechnik in der Moskauer Universitätsbibliothek
Lomonosov Moscow State University Library
Moskau, Russland
Die staatliche Lomonossow-Universitätsbibliothek in Moskau ist ein gewaltiger Gebäudekomplex mit 55.000 Quadratmetern, eingerichtet für 36.000 Studenten und...
Xylem Lowara liefert Wasser für das höchste Gebäude auf dem Balkan
Avala Turm
Belgrad, Serbien
Im Jahr 1999 wurde das große Symbol Serbiens – der Avala-Fernsehturm – durch eine NATO-Bombe zerstört. Zwölf Jahre später, gleichsam als Symbol der Einheit und...
Ein Reverse-Osmose-Anlage garantiert Brauwasserqualität und minimiert die Energiekosten
Ulmer Brauerei Gold Ochsen
Ulm, Deutschland
Für die Getränke- und Lebensmittelindustrie ist die Wasseraufbereitung von herausragender Bedeutung. Um einer chemisch – biologischen ungünstigen...
Brunnenpumpen mit besten Wirkungsgraden sparen enorme Energiekosten
Brunnenbau Conrad GmbH
Zürich, Schweiz
Zürichs neues Wahrzeichen definiert auf 36 Etagen neue Maßstäbe für Geschäftsliegenschaften in punkto Architektur, Transparenz, Ausstrahlung und technischer...
Xylem liefert Pumpen für die Erdölproduktion in Westafrika
CREACTIV
Gabun and Kongo, Afrika
Die Erschließung und Förderung von Erdölfeldern in Westafrika hat in den letzten Jahren aufgrund der starken Nachfrage aus Europa und den Vereinigten Staaten...
Sichere Wasserversorgung selbst in Bagdad
Dmix Srl
Baghdad, Irak
Iraks Wiederaufbau ist das Anliegen vieler Nationen, und Pumpen von Lowara spielen dabei eine große Rolle. In einer Stadt wie Bagdad, wo oftmals Temperaturen...
Schiff Ahoi mit Vogel Pumpen
MS Oasis of the Seas
Karibik
Vogel Pumpen an Bord des weltweit größten Kreuzfahrtschiffes. Mit mehr als 225.000 Tonnen Gewicht und einer Länge, die die Größe des Eiffelturms noch um 40 m...
Eine kleine Gemeinde spart 3.000 Euro und 7.500 kg CO2 pro Jahr durch den Austausch eines alten Pumpe
Augustin
Lichtenau, Deutschland
Auch funktionierende Anlagen sollte man immer kritisch im Auge behalten. So kann die Marktgemeinde Lichtenau jetzt rund 40% Energie durch den Austausch einer...
Das richtige Konzept für den Tamar Science Park
Tamar Science Park
Plymouth, England
Der Tamar Science Park ist ein Geschäftszentrum im Südwesten Englands. Im Jahre 1995 wurde das Zentrum als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadtverwaltung...
Zuverlässige Trinkwasserversorgung bei niedrigen Betriebskosten
Lausitz
Weißkeißel, Deutschland
„Immer eine sichere Verbindung“ verspricht der Slogan der Stadtwerke Niesky GmbH. Und so versteht das Unternehmen auch seinen Auftrag zur Wasserversorgung....
Xylem Lowara Höchste Qualität für das höchste Gebäude
Burj Khalifa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Um innovative und höchste Ingenieurleistungen z.B. am Bau zu realisieren, bedarf es eines Partners wie Xylem, der kontinuirlich in die Entwicklung neuer,...
Südtiroler Milchverarbeiter setzt auf Eiswasseranlage mit frequenzgesteuerten Pumpen
Milchhof Sterzing
Sterzing Südtirol, Italien
Der intensive Energieeinsatz in der Prozesskette bei der Milchveredelung zwingt auch die Molkereien und Milchverarbeiter zu einem sparsamen und effizienteren...
Xylem Lowara sichert Geschichte im Orientalischen Museum Lissabon
Orientalischen Museum
Lissabon, Portugal
Bei der Erhaltung der Geschichte im “Museu do Oriente“ in Lissabon, Portugal, ist Lowara mit von der Partie und liefert die wichtigen Klimasysteme, die...
Lowara beliefert Courtyard by Marriott in Istanbul
Courtyard by Marriott
Istanbul, Türkei
Istanbul ist im Jahre 2010 Europäische Kulturhauptstadt, daher werden mehr und mehr erstklassige Hotels sowie Wohn- und Geschäftszentren errichtet. Auch ein...
Xylem Lowara verhilft zur Wiedergeburt von Molino Stucky – einem Wahrzeichen Venedigs
Venedig, Italien
Das Molino Stucky am Canale della Giudecca südlich von Venedig ist eines der Wahrzeichen der Lagunenstadt. Durch den Umbau hat sich das Bauwerk von einem...
Xylem Portugal versorgt das H2otel mit H20
H2otel Congress & Medical Spa
Unhais da Serra, Portugal
Der Bau des 4-Sterne-H2otels in Unhais da Serra, Portugal, ist ein Projekt, das seinesgleichen sucht. Das Gebäude befindet sich in einem historischen...
Wasserversorgung für die Aschgabat Spiele 2017
Aschgabat, Turkmenistan
Aschgabat in Turkmenistan wird 2017 die 5. Asian Indoor and Martial Arts Games ausrichten. Die Spiele werden an einem neuen Sportveranstaltungsort stattfinden,...