It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Fallstudien & White Papers

Zeige 25 - 48 von 51

Lederindustrie heizt mit der neuen Lowara e-SV Hochtemperaturversion

BYPELL Srl Tannery
Bassano del Grappa, Italien
BYPELL Srl is eine seit fast 150 Jahren bestehende italienische Gerberei. Ursprünglich in der hügeligen Asiago-Region nahe Venedig beheimatet, begann das...

3 Gernerationen Vogel Pumpen versorgen einen Stadtteil von Klagenfurt mit Wasser

Stadtwerke Klagenfurt
Klagenfurt, Österreich
Drei Generationen Vogel Pumpen versorgen einen Ortsteil der Stadt Klagenfurt mit frischem, sauberem Trinkwasser. Das Wasserwerk Straschitz 1 der Stadtwerke...

Wasserversorgung in Montenegro durch Vogel Pumpen abgesichert

The Government of Montenegro
Bolje Sestre, Montenegro
Das Großprojekt der Wasserversorgung im Auftrag der Regierung von Montenegro wurde mit Unterstützung von Xylem Austria und Vogel Pumpen realisiert. In den...

Lowara “segelt” mit im Moskauer Hochhaus

The riverfront Scarlet Sails complex
Moskau, Russland
Die hohen Anforderungen bei einem Hochhaus-Wohnkomplex in Moskau werden mit Produkten von Xylem bestens erfüllt. Der „Das Scharlachrote Segel“ genannte...

Vogel Pumpen in der spanischen Kommunalwirtschaft

Aigües Ter Llobregat (ATLL)
Tordera, Spanien
Die Wasserversorgung von Barcelona und acht angrenzenden Regionen zu sichern war die Aufgabenstellung eines neuen Großprojektes an der katalanischen Küste...

Cold as Ice: Fußballarena wird zum Eisstadion

Veltins Arena at Gelsenkirchen
Gelsenkirchen, Deutschland
Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen wurde am 7. Mai 2010 zum größten Eishockey-Stadion der Welt. Dort fand das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft zwischen...

Lowara im größten Einkaufszentrum des Balkans vertreten

Hermes Park Carrefour
Sofia, Bulgarien
Der Hermes Park Carrefour, ein hochmodernes und luxuriöses Gebäude, steht jetzt im Mittelpunkt des kommerziellen und gesellschaftlichen Lebens im bulgarischen...

Xylem Lowara liefert Vogel-Pumpen für holländische Entsalzungsanlage

Evides Industrie Water
Rotterdam, Niederlande
Eine gewaltige Entsalzungsanlage mit einer Kapazität von 1 400 Kubikmetern pro Stunde wurde für Evides Industrie Water zum Einsatz im Rotterdamer Hafen gebaut....

Kühlung in Israel mit Xylem Lowara

Plastics Factory
Tiberius, Israel
In Gegenden mit Temperaturen bis 37°C ist der Einsatz von wirksamen Klimaanlagen in Produktionsstätten ein wesentlicher Faktor für gute Ergebnisse. So auch in...

Neues Kapitel Pumpentechnik in der Moskauer Universitätsbibliothek

Lomonosov Moscow State University Library
Moskau, Russland
Die staatliche Lomonossow-Universitätsbibliothek in Moskau ist ein gewaltiger Gebäudekomplex mit 55.000 Quadratmetern, eingerichtet für 36.000 Studenten und...

Xylem Lowara liefert Wasser für das höchste Gebäude auf dem Balkan

Avala Turm
Belgrad, Serbien
Im Jahr 1999 wurde das große Symbol Serbiens – der Avala-Fernsehturm – durch eine NATO-Bombe zerstört. Zwölf Jahre später, gleichsam als Symbol der Einheit und...

Xylem liefert Pumpen für die Erdölproduktion in Westafrika

CREACTIV
Gabun and Kongo, Afrika
Die Erschließung und Förderung von Erdölfeldern in Westafrika hat in den letzten Jahren aufgrund der starken Nachfrage aus Europa und den Vereinigten Staaten...

Brunnenpumpen mit besten Wirkungsgraden sparen enorme Energiekosten

Brunnenbau Conrad GmbH
Zürich, Schweiz
Zürichs neues Wahrzeichen definiert auf 36 Etagen neue Maßstäbe für Geschäftsliegenschaften in punkto Architektur, Transparenz, Ausstrahlung und technischer...

Ein Reverse-Osmose-Anlage garantiert Brauwasserqualität und minimiert die Energiekosten

Ulmer Brauerei Gold Ochsen
Ulm, Deutschland
Für die Getränke- und Lebensmittelindustrie ist die Wasseraufbereitung von herausragender Bedeutung. Um einer chemisch – biologischen ungünstigen...

Sichere Wasserversorgung selbst in Bagdad

Dmix Srl
Baghdad, Irak
Iraks Wiederaufbau ist das Anliegen vieler Nationen, und Pumpen von Lowara spielen dabei eine große Rolle. In einer Stadt wie Bagdad, wo oftmals Temperaturen...

Eine kleine Gemeinde spart 3.000 Euro und 7.500 kg CO2 pro Jahr durch den Austausch einer alten Pumpe

Augustin
Lichtenau, Deutschland
Auch funktionierende Anlagen sollte man immer kritisch im Auge behalten. So kann die Marktgemeinde Lichtenau jetzt rund 40% Energie durch den Austausch einer...

Schiff Ahoi mit Vogel Pumpen

MS Oasis of the Seas
Karibik
Vogel Pumpen an Bord des weltweit größten Kreuzfahrtschiffes. Mit mehr als 225.000 Tonnen Gewicht und einer Länge, die die Größe des Eiffelturms noch um 40 m...

Xylem Lowara Höchste Qualität für das höchste Gebäude

Burj Khalifa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Um innovative und höchste Ingenieurleistungen z.B. am Bau zu realisieren, bedarf es eines Partners wie Xylem, der kontinuirlich in die Entwicklung neuer,...

Zuverlässige Trinkwasserversorgung bei niedrigen Betriebskosten

Lausitz
Weißkeißel, Deutschland
„Immer eine sichere Verbindung“ verspricht der Slogan der Stadtwerke Niesky GmbH. Und so versteht das Unternehmen auch seinen Auftrag zur Wasserversorgung....

Das richtige Konzept für den Tamar Science Park

Tamar Science Park
Plymouth, England
Der Tamar Science Park ist ein Geschäftszentrum im Südwesten Englands. Im Jahre 1995 wurde das Zentrum als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadtverwaltung...

Südtiroler Milchverarbeiter setzt auf Eiswasseranlage mit frequenzgesteuerten Pumpen

Milchhof Sterzing
Sterzing Südtirol, Italien
Der intensive Energieeinsatz in der Prozesskette bei der Milchveredelung zwingt auch die Molkereien und Milchverarbeiter zu einem sparsamen und effizienteren...

Xylem Lowara sichert Geschichte im Orientalischen Museum Lissabon

Orientalischen Museum
Lissabon, Portugal
Bei der Erhaltung der Geschichte im “Museu do Oriente“ in Lissabon, Portugal, ist Lowara mit von der Partie und liefert die wichtigen Klimasysteme, die...

Lowara beliefert Courtyard by Marriott in Istanbul

Courtyard by Marriott
Istanbul, Türkei
Istanbul ist im Jahre 2010 Europäische Kulturhauptstadt, daher werden mehr und mehr erstklassige Hotels sowie Wohn- und Geschäftszentren errichtet. Auch ein...

Xylem Portugal versorgt das H2otel mit H20

H2otel Congress & Medical Spa
Unhais da Serra, Portugal
Der Bau des 4-Sterne-H2otels in Unhais da Serra, Portugal, ist ein Projekt, das seinesgleichen sucht. Das Gebäude befindet sich in einem historischen...