It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Abwasser-Pumpensysteme

Abwasser zu Abwasseranlagen transportieren

Nachdem das Wasser seiner Nutzung gedient hat, muss es gesammelt und zum Klärwerk transportiert werden, um behandelt und an die Umwelt zurückgegeben zu werden. Abwasserflüsse nehmen entlang des Abwassersammelsystems bis zur Abwasseranlage zu. Wenn das Freigefälle wirtschaftlich oder technisch nicht möglich ist, werden Pumpenstationen verwendet und die Pumpen werden so gesteuert, dass ein stabiler, sicherer Durchfluss zur Kläranlage erreicht wird.

Je näher Sie der Kläranlage kommen, desto größer werden die Pumpenstationen, um die größeren Flüsse zu bearbeiten. Bei der Wasserentnahmestation oder am Kopfleitwerk der Kläranlage endet das kommunale Abwassernetz. Das Rohabwasser wird dann in die Grobsiebe der Kläranlage und in den Aufbereitungsprozess gepumpt.

Kombinierte Pumpstationen sind für die täglichen Abwasserströme sowie Regenwasser und andere Oberflächenabflüsse ausgelegt und in vielen Abwassernetzen üblich. Bei der Auslegung einer Kombistation sollten Sie die normalen Schwankungen aus dem Kanalnetz sowie den maximalen Zufluss aufgrund von Sturmereignissen berücksichtigen. Beide Zuflussraten können stark voneinander abweichen und der maximale Zufluss kann viel größer sein als der normale Zufluss.

Der Transport und die Bewältigung von Abwasser kann ausgesprochen schwierig sein, da der hohe Anteil an organischen Feststoffen, Fetzen und anderen Abfällen den Abwasserpumpen einiges abverlangen. Für ein zuverlässiges Pumpwerk gelten hohe Anforderungen, da Leckagen und Überläufe schädlich für die Umwelt sind und Geldstrafen nach sich ziehen können. In diesem Fall schafft Flygt mit fortschrittlich ausgelegten Pumpenstationen und bewährten verstopfungsfreien Pumpen für zähe Medien und sämtliche spezifischen Förderanforderungen Abhilfe. 

Produkte Services Marken Ressourcen
Produkte
Pumpenzubehör
Pumpenzubehör

Ausgewähltes und entwickeltes Zubehör, angepasst an Xylem's Produkte und Anwendungen.

Xylem-Pumpentypen
Xylem-Pumpentypen

Informationen, Anwendungshinweise und technische Daten zu allen unserer Abwasserpumpen.

Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme
Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme

Überwachungs- und Steuerungsprodukte bewahren die volle Kontrolle Ihrer Anlagen.

Services
Wenn Sie mit Xylem arbeiten, haben Sie einen schnellen Zugang zu Spezialisten, die über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, um Ihr Konstruktionsprojekt zu entwerfen und zu spezifizieren. Durch die Auslagerung der Verwaltungsaufgaben für Ihr...
Die Installation und Inbetriebnahme von Wasser- und Abwasseranlagen und den Systemen, die diese kontrollieren, erfordern technische Kompetenz und fachliche Beratung. Hierbei kann es zur Überforderung kommen, wenn sowohl die entsprechenden Ressourcen...
Wenn die Mittel knapp sind und überall Maßnahmen zur Kostensenkung durchgeführt werden, suchen Unternehmen nach intelligenten Möglichkeiten, um teure Reparaturen und Notfälle zu verhindern. Durch die Kontrolle der Wartungskosten können Sie die...
Jedes Gerät muss in regelmäßigen Abständen gewartet oder generalüberholt werden. Egal ob es sich um einen unerwarteten Ausfall handelt oder den Austausch von Ersatzteilen bei einer geplanten Wartung, Xylem bietet alle Arten von Reparaturen für...
Möchten Sie mit der aufwändigen Alarmsteuerung nichts zu tun haben, aber trotzdem genauestens informiert und handlungsbereit sein, wenn ein Problem auftritt? Ob Sie eine Basis-Alarmverwaltung einer einzelnen Pumpenstation oder ein erweitertes...
Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und die Rentabilität zu erhalten, ist es wichtig, Ihre Anlagegüter im Wasser- und Abwasserbereich kostengünstig zu verwalten. Das Alter und der Zustand Ihrer Ausrüstung hat einen großen Einfluss auf die...
Die meisten Wasser- und Abwasserunternehmen müssen Wege finden, um Betriebskosten und Haftung zu reduzieren. Aber die Ressourcen dafür zu verwenden, kostensenkende Gelegenheiten und Maßnahmen zur Risikominderung zu finden, kann eine Herausforderung...
Einbußen bei der Produktivität Ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sind undenkbar. Deshalb ist es wichtig, schnell handeln zu können, wenn eine Reparatur erforderlich ist und das Problem sofort behoben werden muss. Schneller Zugriff auf...
Der Kauf von Zusatzausrüstung für temporäre Einsätze kann Ihr Budget erheblich belasten, da wichtiges Kapital gebunden wird. Zudem entstehen weitere Kosten für die Wartung der Ausrüstung, für Ersatzteile, Service, Lagerung und Verwaltung, wodurch...
Wenn Xylem-Anlagen angemessen und sicher verwendet werden, zahlt sich Ihre Investition besser aus Sie haben sich wegen ihrer Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz für Xylem-Anlagen entschieden. Machen Sie also das Beste daraus, indem Sie...
Marken
Flygt
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Godwin
Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend

Ressourcen

Ressourcen

Flygt Experior™ brochure