It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Bomba de agua en Eslovenia reduce consumo un 35 % con Flygt Concertor®

Bomba de agua en Eslovenia reduce consumo un 35 % con Flygt Concertor®

Una estación de bombeo de aguas residuales en Trbovlje, Eslovenia, se obstruía constantemente y requería mantenimiento al menos una vez por semana. Tras sustituir las bombas de la estación por el sistema de bombeo Flygt Concertor, con inteligencia incorporada, las bombas no han vuelto a obstruirse ni una sola vez y han reducido el consumo de energía en un 35 por ciento. También se instaló en la estación un sistema Avensor de Xylem, un servicio basado en la nube que proporciona alertas y datos sobre los activos de la infraestructura del agua.

El municipio de Trbovlje se esfuerza por desarrollar y mejorar continuamente sus operaciones, a fin de prestar un mejor servicio a sus 14.000 ciudadanos y reducir el impacto ambiental. En 2017, el municipio comenzó a inspeccionar sus estaciones de bombeo con el fin de mejorarlas y descubrió que una de ellas era especialmente problemática.

La estación de bombeo «K3 – Kamnikar», que presta servicio a unos 1.800 residentes, llevaba unos cinco años funcionando y se obstruía constantemente. Sus dos bombas tenían que ser retiradas de la estación de bombeo por lo menos una vez a la semana para ser limpiadas, lo que generaba gastos de funcionamiento adicionales.

Añadiendo inteligencia a la estación de bombeo de aguas residuales

El equipo de servicio decidió reconstruir completamente la estación de bombeo e instalar el sistema de bombeo de Flygt Concertor. El sistema Concertor detecta las condiciones de funcionamiento de su entorno y adapta su rendimiento en tiempo real. También incluye una función integrada de limpieza de la bomba, así como la tecnología Adaptive N-technology de Xylem, que detecta y resuelve automáticamente las obstrucciones provocadas por los desechos de gran tamaño.
 
También se incluyó en la estación de bombeo reconstruida el sistema Xylem de Avensor, un sistema de vigilancia basado en la nube que permite a los operarios vigilar a distancia las estaciones de bombeo y otros activos desde sus smartphones, tabletas u ordenadores. El servicio Avensor facilita la conexión de los activos, los vigila en tiempo real y permite la toma de decisiones inteligentes basadas en datos y análisis concretos. El servicio incluye la vigilancia experta 24/7 por parte de Xylem para asegurar la disponibilidad del sistema.

El éxito conlleva más instalaciones del Flygt Concertor®

Después de mejorar la estación de bombeo «K3 – Kamnikar», el municipio quedó tan impresionado con los resultados que instalaron el sistema de bombeo Flygt Concertor y Avensor en otras tres estaciones de bombeo. Después de nueve meses, la estación K3 no había experimentado ninguna obstrucción, estaba mucho más limpia que antes, y las bombas no mostraban signos de desgaste o daño. La inteligencia incorporada del Concertor también redujo el uso de energía en un 35 por ciento.

Con Avensor de Xylem, los operarios de la estación de bombeo «K3 – Kamnikar» obtienen información en tiempo real sobre la estación de bombeo. Pueden detectar inmediatamente los errores y determinar lo que está mal sin visitar la estación. Los operarios también tienen la tranquilidad de saber que si se necesita algún servicio o reparación, el equipo de servicio de Xylem responderá rápidamente para resolver el problema.