It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 UV Systems

TAK 55 紫外线消毒系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 适用于废水(初级、二级或三级)、回用水、水产养殖的消毒 
  • 用于定制设计的模块化系统,适合500 m³/h(3 MGD)至数千m³/h(>100 MGD)的流量
  • 根据USEPA的UVDGM(2006年)、IUVA协议(2011年)以及NWRI指南(2003年/2012年),通过最先进的生物测定验证性能,包括按第22篇(Title 22)进行验收
  • 高效Ecoray紫外灯和镇流器技术
  • OptiDose控制装置——采用ÖNORM认证的紫外线强度传感器,赛莱默的Wedeco采用真正基于强度的控制理念
  • EcoTouch或PLC控制——具有SCADA通信的人性化紫外线系统控制
  • 无化学品的自动机械擦拭系统

可靠、久经验证的性能

赛莱默可定制的TAK 55紫外线系统专门设计用于净化厂工艺废水的消毒,已成功应用于全世界1000多个装置中,包括世界上最大的废水紫外线消毒系统。 

通过广泛的测试进行验证,赛莱默可为Wedeco TAK 55整个剂量范围提供可靠、客观的性能数据。Wedeco TAK 55紫外线系统是第一款明槽废水紫外线系统,不仅根据NWRI指南进行了验证,而且还符合UVDGM。此外,还获得了加州第22篇的批准,满足严格的水再利用的应用法规。

由于TAK 55紫外系统的经过验证的剂量设计,可以对设计进行微调,以符合水质、运行条件和排放要求。该方法可确保系统设计尺寸既不会过大,也不会过小。针对特定场地要求进行优化,可在不影响性能的前提下实现可能的最小紫外线系统,从而最终节省系统使用寿命期间的前期资本成本和运营成本。

TAK 55紫外线系统配备全自动刮垢系统。经独立机构证实,其具有优异的清洁性能,并能够显著减少石英保护管上沉积物的形成。该刮垢系统配有专门设计的PTFE刮垢环,该刮垢环不会中断消毒工艺,并在不添加化学添加剂的情况下进行清洁。连续工作的刮垢环频率也能很容易地适应废水的特性。

可定制的紫外灯组,智能控制

赛莱默的TAK 55紫外线系统可以根据当地条件和性能要求进行定制,包括槽深度和宽度、槽数量和每个槽的紫外灯组数量。如果需要,也可以提供备用容量。不同的灯间距选项均能确保适当的消毒,无论水质如何。

Wedeco TAK 55紫外线系统配备卓越的Ecoray紫外灯,该紫外灯能够在50%至100%之间的输入功率运行,因此具有优异的能源效率,尤其是在暗光模式下。这些紫外灯采用最新的电子镇流器技术供电,该技术与紫外灯完美匹配,以提供最高的紫外灯输出和使用寿命。 

为了实现理想的性能监测和节能,TAK 55紫外线系统采用基于传感器的OptiDose控制理念,将对包括流量、紫外线透射率和紫外线强度等运行条件进行实时监测。然后,凭借成熟的控制逻辑,OptiDose将能耗调整到满足剂量要求所需的最低水平。从而使用最少的能源实现所需剂量。