It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 UV Systems

LBX系列紫外线消毒系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 适合于废水、回用水、饮用水和工业用水的消毒
  • 最大流量2,100 m³/h(13 MGD)
  • 根据USEPA的UVDGM(2006年)、IUVA协议(2011年)以及NWRI指南(2003年/2012年),通过最先进的生物测定验证性能 
  • 高效Ecoray紫外灯和镇流器技术
  • OptiDose控制装置——采用ÖNORM认证的紫外线强度传感器,赛莱默的Wedeco采用真正基于强度的控制理念
  • EcoTouch或PLC控制——具有SCADA通信的人性化紫外线系统控制器 
  • 无化学品的自动机械擦拭系统
  • OptiCone™引流器

经过广泛测试,具有可持续性

赛莱默的Wedeco LBX系列是一种经过验证的节能型紫外线解决方案,适用于首选封闭式紫外线系统的废水、回用水、地表水、工艺用水和其他紫外线透射率低的液体的消毒。

LBX系列在全世界1000多个安装应用情形中已经证明了其在各种废水、回用水、饮用水和工业用水消毒方面的能力。 

LBX紫外线系统已经过广泛的测试,符合美国国家环境保护局(USEPA)的紫外线消毒指导手册(UVDGM,2006年)以及国家水研究所(NWRI)指南,满足最严格的加州第22篇水再利用标准。大量的验证证明在广泛的紫外线透射率(UVT)值和各种目标生物(包括腺病毒)具有可靠的消毒性能。

此外,基于传感器的实时剂量控制装置——OptiDose将对包括流量、紫外线透射率和紫外线强度等运行条件进行监测。然后,凭借成熟的控制逻辑,OptiDose将能耗调整到满足剂量要求所需的最低水平。未就工艺参数作任何假设,确保始终节省成本以及保证消毒信心。

LBX紫外线系统的自动刮垢系统无需使用化学清洁添加剂。LBX系列使用的Ecoray灯含有的汞含量更低、消耗的能源更少,进一步减少了碳排放量。

高效率和高适应性

为了提高经济性并提供最大可持续性,赛莱默的Wedeco LBX紫外线系统采用低压、高输出、汞合金Ecoray紫外灯和镇流器。Ecoray技术与可变功率相结合,可在所有运行条件下实现卓越的能源效率。特别是在暗光模式下,与现有技术相比,能够实现了高达20%的平均节能。此外,L形装置采用获得专利的OptiCone引流器,可最大限度地提高水力特性。

LBX系列具有各种尺寸(13 x CE、9 x cUL标准),可根据所需流量范围定制最佳设计。替代性U形、Z形和L形反应器以及DN或ANSI法兰,最大限度地提高了适应现场特定管道方案的灵活性。对于L形系统,获得专利的OptiCone引流器提高了整体水力特性,使入口管道条件的影响可以忽略不计,从而简化了安装要求。

此外,该系统还可以室内或室外安装,还可以采用各种安装方位(水平方位、垂直方位、出口法兰旋转方位)。LBX系列可采用各种控制模式(控制柜式和SCADA通信式),可以轻松定制,以满足特定的现场要求。控制柜可以安装在室内,即使是在环境温度高的情况下;也可配备可选的不锈钢外壳和空调将控制柜安装在室外。

Wedeco LBX系列紫外线系统以最少的维护最大限度地提高了操作员的可用性。EcoTouch控制器融合了所有传感器信号、报警、SCADA连接性和OptiDose闭环控制,实现最简单的监控。自动刮垢系统可保持套管清洁,最大限度地减少手动清洁工作。Ecoray紫外灯具有14000小时的紫外灯使用寿命,可减少紫外灯维护。