It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 UV Systems

Spektron紫外线消毒水处理系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 适用于饮用水消毒和流量从0.5到4000 m³/h以上(2 gmp到26 MGD以上)的工业应用
  • 根据USEPA的UVDGM(2006年)通过最先进的生物测定进行了性能验证,并通过DVGW和ONORM认证
  • 高效Ecoray紫外灯和镇流器技术
  • OptiDose控制——赛莱默的Wedeco真正基于强度的控制理念
  • EcoTouch——具有SCADA通信的人性化紫外线系统控制器
  • 无化学品的自动机械擦拭系统
  • ÖNORM认证的紫外线强度传感器
  • OptiCone™引流器

经过广泛测试,具有可持续性

Wedeco Spektron系列在全世界安装了2000多套系统,是久经验证的节能型紫外线解决方案,用于饮用水、工艺用水和其他紫外线透射率高的液体的消毒。赛莱默的Wedeco Spektron紫外线系统还经过了广泛的测试,符合美国国家环境保护局(USEPA)的《紫外线消毒指导手册》(UVDGM,2006年),并通过德国DVGW和奥地利ONORM标准认证。

广泛的验证证明了对各种病原体具有可靠的消毒性能,包括寄生虫(例如隐孢子虫和贾第虫)、细菌(例如大肠杆菌、伤寒沙门氏菌、霍乱弧菌、铜绿假单胞菌)和病毒(例如脊髓灰质炎病毒、诺如病毒和轮状病毒)。一转眼的工夫即可消灭超过99.99%的病原体,而不会影响水的味道或气味。

作为一种纯物理消毒解决方案且100%无化学物质,紫外线无形成有害副产物的风险,例如三卤甲烷(THM)和卤代乙酸(HAA)。此外,Spektron自动刮垢系统无需使用化学清洁添加剂。

紫外线技术对客户的员工、社区和环境来说都更加安全。紫外线消毒避免了现场贮存和装卸危险化学品所带来的风险,因此可以保护客户的处理厂和周围社区免于发生意外泄漏。

此外,传感器控制的OptiDose还将对流量、紫外线透射率和紫外线强度等运行条件进行实时监测。然后,凭借成熟的控制逻辑,OptiDose将能耗调整到满足剂量要求所需的最低水平。未就工艺参数作任何假设,确保始终节省成本以及保证消毒信心。

高效率和高适应性

为了提高经济性并提供最大可持续性,Spektron装置采用Wedeco低压、高输出、汞合金Ecoray紫外灯和镇流器。Ecoray技术与可变功率相结合,可在所有运行条件下实现卓越的能源效率。特别是在暗光模式下,与现有技术相比,能够实现了高达20%的平均节能。Ecoray 600瓦(W)灯比中压灯还具有更高的能源效率,进一步降低了能源成本。由于汞含量降低,Ecoray灯也更加稳定和可持续——这是Spektron装置的环保特征,可以减少碳排放量。

Spektron紫外线系统具有各种尺寸(14 x CE、10 x cUL标准),可根据客户的流量范围定制最佳设计。获得专利的OptiCone引流器使入口管道条件的影响可以忽略不计,从而简化了安装要求。

此外,该系统还可以采用各种方位安装(水平方位、垂直方位、出口法兰旋转方位)。Spektron系列可采用各种控制模式(控制柜式和SCADA通信式),可以轻松定制,以满足特定的现场要求。

Wedeco Spektron紫外线系统以最少的维护最大限度地提高了操作员的可用性。EcoTouch控制器融合了所有传感器信号、报警、SCADA连接性和OptiDose闭环控制,实现最简单的监控。自动刮垢系统可保持套管清洁,最大限度地减少手动清洁工作。Ecoray紫外灯具有14000小时的使用寿命保证,减少了紫外灯维护。