污水压力系统(PSS)是一种明智、经济的替代方案,适用于更偏远的住宅区。污水压力系统使用小型加压(填充)排放管线,并铺设在浅且窄的沟槽中,这些沟槽沿地面轮廓布置。泵磨削功能可使固体变小,以便通过较小的排放管线输送。
该系统由一个直径较小的分支管道系统组成,并且依赖于位于污水接收房屋附近的小型泵站。来自PSS网络系统的污水被排放到重力下水道或更大的接收泵站中,以便随后运输到污水处理厂。
此类系统适用于任何规模的应用,从单个家庭到大型开发或整个社区。小型系统可能仅涉及少数家庭,而大型系统可能包括数百甚至数千个泵站。Flygt飞力监测和控制系统(从简单易用的报警管理系统到高级Scada系统)具有同样的可扩展性,可用于补充我们的压力污水系统。
因为我们根据项目的具体要求来设计我们的系统,所以您将获得针对您压力污水系统(基于室外使用的成套Flygt飞力泵站)的最佳泵送解决方案。此类成套装置由经验证的工厂和现场测试产品组成,易于安装、操作和维护,能够连续无故障地运行多年。
自20世纪80年代以来,我们设计了PSS系统,并了解您的挑战和需求。我们可以一同设计一种可靠、经济的解决方案,以满足您的特殊要求。我们能够帮您应对的一些挑战包括:
需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。
All fields required.