您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

FlexNet(国际)

专用的安全双向通信网络

Sensus FlexNet™ 通信系统是通过远程无线电提供高速、可靠、可扩展及安全数据的通信平台,经历了时间的考验,并受到业界认可。这款高口碑的智能计量基础设施支持 Mission Critical IoT,可为公用事业的个别业务案例定制产品。

FlexNet 系统具有低延迟特征和出色的覆盖性,使智能仪表和传感器能够安全可靠地传输和接收近乎实时的客户使用数据。这不仅提高您的商业智能水平,还使您在激烈的市场竞争中倍具优势。该数据允许您主动管理您的电、水、气、照明和智能电网系统。

与其他依靠低功率 Mesh、NB-IoT 和其他共用无线电频率运营的公用事业网络不同,FlexNet 技术可提供专用无线电频谱,受到法律的免干扰保护。其他无线电网络具有隐性成本,需要部署数量超过 10 倍的基础设施,而提供的冗余量仅为 FlexNet 的一半。

在专用频谱上运行网络可确保实现更佳性能,并且还有以下益处:

  • 无频率共用,这意味着不会对数据传输造成干扰,让您全面控制数据传输。其他网络需要抵抗共用频带上的干扰和高信号噪声,而我们的网络传输既清晰又安全,受到政府法规的保护。
  • 专用无线电频道可保证警报或配电自动化 (DA) 等关键数据的传输:警方和其他国家应急部门均在授权频段运作,因为这能保证这些部门完成数据的必要传输。公用事业管理着大量的数据,理应能够使用专用频道来传输关键数据。
  • 业内最高的传输功率和范围:我们拥有 50W 基站和传输功率高达两瓦特的双向端点,潜在功率为未授权点对点频谱上设备传输功率的 10 倍到 1000 倍,为此我们感到骄傲。
  • FlexNet 针对高服务级别协议而设计:即使对于不同地点的端点,通常也能实现高于 99% 的连接性。在城市地区 5 千米范围内以及乡村地区 20 千米范围内,FlexNet 网络通常可实现超过 99% 的性能。
  • 提升运营效率并快速识别泄漏:使用您收集的客户数据识别干扰、设备问题、中断或其他异常。借助 FlexNet 通信网络,您还可以支持多种应用,提高运营效率和客户参与度。
  • 通过远程升级或更新降低成本:这种双向网络还可让您远程更新和升级 SmartPoint® 模块、执行按需抄表和断开/连接设备操作。单点对多点网络的范围可减少捕获并传输数据所需的接入点数量。
  • 定制服务,公用事业优先:授权频谱系统可以支持多种应用,并允许公用事业基于业务需求优先处理数据传输,保证提供定制服务。
  • 建筑内和地下室高渗透力:是在人口稠密的城市中成功推出射频 (RF) 系统时至关重要的因素。由于能够使用更高的传输功率,授权带宽的渗透力很强。
  • 前期固定成本:授权频率没有隐性成本或基于流量的费用。频谱成本往往归入运营费用 (OPEX)。智能网络部署的每一个方面均计算在内,特别是使用 Sensus 解决方案时,需要考虑所有变量后,计算公用事业从我们数十载的业内市场领先经验获得的利益。
  • 更可靠的通信:我们网络的专用数据传输高速通道可实现可靠的通信,且确保具有高覆盖率。我们的业界公认的创新技术超越了需要在各种频率上进行无线电跳频的竞争对手的技术。FlexNet 可控制所运行的无线电频谱,了解何时及如何使用频率并能够最大限度提高性能,同时高效分配资源。
  • 地理范围:不管是乡村或城市,人口稀疏或密集,地形平坦或崎岖,住宅物业还是商业物业,FlexNet 均可在各类地形发挥同样出色的性能。端点可设置在建筑内部、地下低洼之处或者高层住宅中。无需昂贵的中继器

产品益处

  • 提升运营效率并保留资源
  • 极高的“首次连接”计量仪表安装成功率
  • 通过使用专用且获得许可的无线电频谱确保可靠性能
  • 轻松与现有系统集成
  • 单点对多点设计可降低基础设施成本并强化网络性能
  • 为您的客户提供准确而可靠的高品质服务
  • 通过支持未来数据要求,让您的投资满足未来需求
  • 提供多应用网络,让您根据需求的提升新增服务和解决方案
  • 构建基于开放的标准和 API,轻松与第三方应用和平台集成
  • 利用塔式基础架构实现冗余,降低基础设施的购买、部署和运行需求

针对客户的产品益处

  • 确保账单准确从而提高运营效率
  • 帮助客户了解他们的使用行为,提高可持续性
  • 提供始终如一的优质服务,加强品牌文化,改善客户服务,提升满意度
  • 能够近乎实时地进行远程管理和控制应用,提高网络效率
  • 确保数据收集的准确性和可靠性,提高您的商业智能水平