It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Dominican Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Reacondicionamiento y mejora de estaciones de bombeo

Si piensa en mejorar su estación de bombeo, siempre puede recurrir a Xylem. Sean cuales sean los retos a los que se enfrente, le ayudaremos a encontrar soluciones. No importa si su instalación es en húmedo o en seco, o si actualmente dispone de bombas Flygt o de la competencia, estamos a su servicio.

Entre las mejoras de estaciones de bombeo habituales en las que podemos ayudarle se encuentran las siguientes:

  • Suministro de nuevas bombas, válvulas y sistemas de control en estaciones de fosa seca para aumentar la fiabilidad y la capacidad.
  • Actualización de cualquier marca de bomba sumergible de su estación de fosa húmeda para convertirla en una bomba Flygt. Si es necesario, disponemos de adaptadores para ajustarnos a la conexión de descarga de su estación. Una rehabilitación completa puede incluir todo el equipo electromecánico, incluidos las válvulas y el sistema de control.
  • Mejora de la geometría de la fosa húmeda de las estaciones de bombeo circulares existentes mediante el inserto de base de pozo TOP. El diseño de la base de pozo TOP minimiza la acumulación de sedimentos y los problemas de olores, además de reducir los costes de mantenimiento gracias a su diseño autolimpiante.
  • Rediseño de grandes pozos de bombas para optimizar las condiciones de los orificios de entrada a las bombas. Mediante el uso de la dinámica de fluidos computacional (CFD), podemos verificar el diseño y proponer adaptaciones para mejorar el funcionamiento.

Tenga presente que las bombas sumergibles Flygt siempre son a prueba de inundaciones, independientemente de si se instalan en húmedo o en seco. El diseño integrado evita fugas y riesgo de olores desagradables y peligrosos. Para las instalaciones en seco, esto se traduce en una solución fiable y segura que combina lo mejor de los dos mundos: bombas montadas en seco que pueden funcionar bajo el agua. Este es un aspecto de seguridad importante si la estación se inunda. Estudiamos minuciosamente todos los casos posibles al realizar el dimensionamiento, para que usted reciba bombas con un rendimiento óptimo a prueba de inundaciones.

Si realiza una actualización a las bombas de tecnología N, con su diseño autolimpiante y funcionamiento antiatascos, se beneficiará de una alta eficiencia constante y no tendrá que realizar más llamadas de emergencia, con lo que reducirá el coste total de propiedad. Las bombas Flygt N se pueden adaptar para funcionar con cualquier tipo de medio y, gracias a su diseño modular, se pueden cambiar los anillos de asiento, los impulsores y material o piezas. De hecho, son tan flexibles que se puede convertir fácilmente una bomba N estándar en una versión de bomba trituradora sin necesidad de cambiar la tubería existente.