It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

污水泵系统

将污水运至处理设施

在水已经运用多次之后,需要收集水并将其运输到污水处理厂以进行处理,然后使其返回到环境中。收集系统中的污水流量不断增加。当重力流在经济上或技术上不可行时,凭借泵站并控制相关的泵,以使污水稳定、安全地流向污水处理厂。

离处理厂越近,泵站变得越大,从而处理越来越大的流量。城市污水管网止于污水处理厂的进水泵站或渠首站。然后将原污水泵入污水处理厂的筛选装置,并进入处理过程。

组合泵站设计用于处理日常污水流以及雨水和其它地表径流,并且常用于许多污水网络。在设计组合站时,您应该考虑污水管网的正常波动以及暴风雨引起的最大流入量。这两种流入速度截然不同,最大流入量远大于正常流量。

污水难以运输和管理,其含有大量的有机固体、碎布和其它废物,会对污水泵造成影响。由于泄漏和溢出会对环境造成危害并会招致罚款,因此,需要一个可靠的泵送过程。Flygt飞力此时能够起到作用,其采用最先进的泵站设计和经过验证的非阻塞泵,适用于各种苛刻的介质并可满足您的特定泵送需求。 

产品 服务 品牌 资源
服务
当您与赛莱默合作时,我们将有具备相关专业知识的专家,以设计并详细说明您的工程项目。通过外包项目的管理职责(无论大小),您可以在获得合理专业建议的同时降低管理成本和风险。
水和污水处理设施的安装和调试及其控制系统均需工程专业知识和专家建议。当提供此类服务的资源和能力都受到限制时,可能会让人不堪重负。但是,有一些服务可以减少您的管理费用,最大限度地降低风险并确保您的设施随时可用。
由于资源紧张且随着成本削减措施全面到位,各公司都在寻找明智的方法来避免进行昂贵的维护和紧急呼叫。通过控制维护成本,您可确保获得最长的设备正常运行时间。
所有设备在某一时刻均需要维护或维修。无论是处理意外故障还是按照预定的维护间隔更换磨损零件,赛莱默可对其设备进行各种程度的维修 - 从小修到全面检修。根据维修的性质和设备的尺寸,我们将提供现场维修和车间维修服务。
想要避免警报管理的麻烦,但要充分了解并准备好在出现问题时采取行动? 无论您需要对单个泵站采取基本报警处理还是对整个站点采取高级报警管理,监测和监督服务都可以让您高枕无忧。
为满足不断增长的需求并始终盈利,您必须对水和废水资产成本进行有效管理。设备的使用年限和状况对工厂效率、可靠性和生产力有重大影响。TotalCare检查和审核服务有助于确保最长正常运行时间和最高效率,并保持较高的健康、安全和环境标准。
大多数水和污水公司需要找到减少运营成本和负债的方法。但是,将资源用于确定削减成本的机会和降低风险的措施可能会带来挑战。在管理实体资产的过程中获得专家协助,有助于应对此类挑战。
难以想象您的水或废水处理设施丧失生产力。这就是为什么能够在需要服务时迅速采取行动并提供及时解决方案极为重要的原因。能否快速获得工程专业知识、备用设备和零件对于维持正常运行而言至关重要。
为短期项目购买辅助设备会占用关键资金,以致减少预算。当您将维护、零件和服务、贮存和管理的相关成本增加到资本支出时,您可能会发现您的预算超出了限制。
为满足需求并始终盈利,您必须对水和废水资产成本进行有效管理。设备年份会影响装置效率、可靠性和生产能力。通过翻新资产,确保获得最长运行时间和最高效率。
当您能够熟练和安全地使用赛莱默设备时,您将获得更高的投资回报。赛莱默设备耐用、可靠及高效。因此,确保您的设备操作员和维修技术员具备良好的工作能力,使您能够充分利用此类设备。例如,您可以增加员工对设备维护、监测和控制以及检查和审核的了解。
水和污水处理设备的价值在于其使用过程,并非在于其所有权。应在最适当的时机做出有关投资新设备的重大决策,但从财务角度来看,这并非总是最佳时间。
品牌
Flygt logo
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。

资源

资源