您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
萨福克郡升级采用赛莱默的智能 SCADA系统

萨福克郡升级采用赛莱默的智能 SCADA系统

陈旧的污水泵站监控和控制系统每年花费萨福克郡公共工程部门(Department of Public Works)数以千计美元。但当该部门安装新一代赛莱默飞力(Flygt) Outpost SCADA(数据采集与监控系统)系统,更加前瞻性地管理其污水管道后,每年可节约高达182000美元。

更有效地管理大型设施

位于纽约长岛的萨福克郡公共工程部门管理着一个很大的区域,包括26个污水处理厂和下水道系统、80多个泵站和1250多英里污水管道。这些工厂的处理规模从每天35000加仑到每天3050万加仑不等。

面对这样一个大型地区,该部门希望通过智能技术和数据分析升级其SCADA系统。这将使他们能够优化能耗和成效,前瞻性地维护资产,并更有效地进行资产远程管理,而不需要工作人员一直在现场。

例如,工作人员经常花费四个小时往返于一个站点,处理各种呼叫维修事宜。此外,技术人员每天都要实地检查泵站,以确保它们正常运行。一共80多个泵站,仅这一项工作每年就要增加182000美元人工成本。

通过改进自动化程度和控制系统,它们可以更好地实时了解和管理紧急排水和污水排放。

赛莱默的飞力自动化和控制SCADA解决方案

萨福克郡公共工程部门已经使用赛莱默及其飞力水泵和搅拌器很多年,他们邀请赛莱默和当地飞力分销商GA Fleet寻找解决方案,最后决定采用新一代赛莱默飞力Outpost SCADA系统。这一决定是基于以前版本的飞力Outpost SCADA网络曾成功帮助该部门在2012年桑迪飓风期间实时管理其采集系统的流量和峰值。

在桑迪飓风期间,萨福克郡巧妙利用飞力Outpost SCADA工具远程监控他们的提升泵站和现场资产,前瞻性地做出系统校正,确保没有污水溢出。系统的实时数据和分析避免了不必要的成本,并且保护了环境。

采用 MultiSmart® iPSM预防问题

除了飞力Outpost SCADA系统,该部门还安装了赛莱默的MultiSmart® Pump Station Managers (iPSM) 简化其废水和污水管理流程。除了作为一个具有数据记录能力的本地控制器与飞力Outpost SCADA无缝通信外,MultiSmart® iPSM还是另一种有效的预防维护工具。MultiSmart® iPSM通过内置的自动化程序来测定流量和定期清洗污水坑,避免出现问题。

MultiSmart® iPSMs为萨福克郡公共工程部门提供了一项精密技术,可以从其站点收集数据并触发控制系统警报,优先处理真正需要呼叫技术人员的问题。此外,这个智能控制器实时监控和计算能耗,使该部门的操作人员能够通过利用最有效的泵和减少设施的整体功耗来识别和控制无效率问题。  

远程监控和优先处理警报

采用有效的远程监控系统使该部门人员能够确认警报的真正优先级。如今,该部门可以从一个中心位置追踪、管理、报告、存档和控制设备和设置,而无需派遣人员到偏远地点收集数据和监控污水系统。SCADA系统不仅向操作人员通报现有的问题,更重要的是,它提醒团队注意未来的情况,使该部门能够采取预防行动,避免意外费用。

远程监控还使技术人员进行现场检查的频率从每天一次减少到每周一次。以向每个泵站派遣一名技术人员每小时50美元的成本计算,该部门每年可节省182000美元劳动力成本。

通过MultiSmart® iPSM, 该部门如今能够快速诊断,维修,必要时更换现场设备。无须携带那些让所有技术人员接受培训的各种复杂控制器,萨福克郡只使用MultiSmart® iPSM而精简了设备。与安装多个控制器相比,这就节省了24,000美元费用。

除此以外,萨福克郡在2015年安装赛莱默的飞力Concertor智能泵送系统也节省了大量费用。以前经常堵塞的提升泵站使用飞力Concertor后完全消除了堵塞。自安装了Concertor系统以来,维护费用每年减少了4100美元。 而且,这个泵站的能耗减少了45%,避免了6000美元的泵更换费用。

赛莱默的解决方案降低了成本和溢流风险

一旦监控系统完全启用,萨福克郡公共工程部门可立即取得降低成本、减少溢流风险和改进资产管理的积极效果。在MultiSmart® iPSM上收集的数据通过飞力Outpost SCADA网络在整个系统中进行通信。

在智能自动化和控制技术的帮助下,萨福克郡公共工程部门现在能够前瞻性地监控其操作,并根据数据驱动型决策进行实时调整,以更好地为社区服务。