您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

临时消防泵

不对安全做出妥协 

安全第一。为确保关键的消防设备每次都能快速可靠地工作,需要对工业消防设备(包括柴油消防泵)进行日常维护,这点非常重要。
当永久性安装的柴油消防泵需要进行日常维护时,工厂必须能够提供柴油备用泵。赛莱默泵可以提供100+ psi的消防水,临时流量高达4,500 US GPM。安装在Dri-Prime泵出口处的压力传感器可监测消防水水头压力,并根据需要启动和停止相应的泵。

赛莱默一个适用且可靠的系统。因为我们设计并建造自己的设备,所以我们明白其如何达到最佳工作状态,并创建临时系统,以满足您的工业消防需求。赛莱默的所有临时消防泵均按照世界上最严格的消防、电气和保险规范进行设计和制造,从而确保它们达到或超过所要求的标准。

 

服务
服务
由于资源紧张且随着成本削减措施全面到位,各公司都在寻找明智的方法来避免进行昂贵的维护和紧急呼叫。通过控制维护成本,您可确保获得最长的设备正常运行时间。
难以想象您的水或废水处理设施丧失生产力。这就是为什么能够在需要服务时迅速采取行动并提供及时解决方案极为重要的原因。能否快速获得工程专业知识、备用设备和零件对于维持正常运行而言至关重要。
当您与赛莱默合作时,我们将有具备相关专业知识的专家,以设计并详细说明您的工程项目。通过外包项目的管理职责(无论大小),您可以在获得合理专业建议的同时降低管理成本和风险。
当您能够熟练和安全地使用赛莱默设备时,您将获得更高的投资回报。赛莱默设备耐用、可靠及高效。因此,确保您的设备操作员和维修技术员具备良好的工作能力,使您能够充分利用此类设备。例如,您可以增加员工对设备维护、监测和控制以及检查和审核的了解。
水和污水处理设施的安装和调试及其控制系统均需工程专业知识和专家建议。当提供此类服务的资源和能力都受到限制时,可能会让人不堪重负。但是,有一些服务可以减少您的管理费用,最大限度地降低风险并确保您的设施随时可用。