It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

北京新机场选中赛莱默打造“绿色之城”

北京新机场选中赛莱默打造“绿色之城”

赛莱默解决方案为整个新机场贡献了10%的可再生能源
 
全球最大的单体航站楼北京大兴国际机场于9月正式开航,其建筑设计宛如展翅起舞的凤凰。这座采用先进技术的机场总投资高达160亿美元,遵循了 “绿色之城”的环保理念。赛莱默(Xylem)为北京新机场提供了机场跑道排水系统以及航站楼地源热泵系统。高效节能的水泵解决方案是该项目的必备要求。
 
北京大兴国际机场坐落在北京、天津、河北省交界地带,地势相对低洼,对机场跑道排水设备的高效可靠提出很高要求;水泵必须节能,以满足整个机场项目的环保目标。赛莱默被选中为新机场项目提供8个跑道雨水泵站,共计34台飞力轴流泵。
 
赛莱默(中国)商业建筑团队北区销售经理陈文斌表示:“赛莱默为该项目成立了专家团队,借助于赛莱默在全球各地机场应用的丰富经验,为北京大兴国际机场做出了一个专业的解决方案,以满足机场特殊的效率和弹性需求。”
 
预计到2021年前,该机场每年将运送约4500万名旅客,并且一旦遇到强降雨天气,若未能及时外排水流,将对机场的运行造成巨大的经济损失,造成旅客出行不便。为了防止这种情况发生,新机场采用了二级排水系统,由雨水管网、调节水池和泵站,以及排水明渠共同组成。水泵是排水系统高效运行的关键。

赛莱默的地源热泵解决方案

赛莱默还为机场提供了地源热泵系统。该系统不仅为机场的办公区域和公共区域提供冬暖夏凉的效果,还需要尽可能降低环境影响。赛莱默在1.1万口井中安装了换热管,并建设了两个能源站,共安装8台地源热泵机组。
 
地源热泵系统充分利用了地下冬暖夏凉的恒定温度,降低了整个机场对能源的消耗。赛莱默高效空调水泵是该系统的重要组成。地源热泵提取浅层地热能,冬天供暖夏天制冷。赛莱默为该系统提供了50套Bell & Gossett VSX双吸泵。整个新机场10%的可再生能源由地源热泵所产生。
 
赛莱默(中国)商用与民用建筑、水应用系统技术经理师林表示:“地源热泵系统通过供应可再生能源,帮助机场降低了能耗与排放。”
 
他补充道:“我们携手为新机场打造了面向未来的绿色能源新模式。”