It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默飞力水泵每年助力清洗25万吨西红柿

赛莱默飞力水泵每年助力清洗25万吨西红柿

意大利番茄加工公司Rodolfi已经拥有120年的运营历史,致力于从本地田地采摘和保存番茄。如今,该公司每年处理25万吨西红柿,但水里的砂石会导致水泵磨损过多。后来该公司改用赛莱默采用Hard Iron™的飞力3171水泵,经过一年的使用,仍没有磨损迹象。

Rodolfi一直秉持其尊重自然和农民的价值观,以Ardita、Ortolina和Alpino等品牌征服了意大利和国际市场。该公司只在最成熟的时候采摘西红柿,并在收获后几个小时内进行加工。

当西红柿在夏天成熟时,卡车会不断地装卸西红柿,这些番茄会被迅速加工。Rodolfi的工厂配备了非常可靠的系统,因为即使是几个小时的停滞和夏季高温也会毁掉西红柿,导致巨大的经济损失。

只要卡车经过内部质量控制检查,番茄则需要立即清洗,然后才能进行工业加工。考虑到相关的成本和环境影响,这项任务很艰巨。西红柿从田里采摘,而且有时在恶劣的天气条件下采摘,所以会沾上泥土和泥巴,必须清洗干净。

砂石对水泵的破坏性影响

清洗25万吨西红柿需要每小时输送400立方米的水。如果这些水从引水渠抽取,并输送到市政净化器,将带来巨大的环境影响和成本。而Rodolfi则选择使用自己的水井和内部解决方案来处理用于清洗的水。这样的决定有明显的好处,但它需要合适的抽水、过滤和水处理系统。

特别是在Ozzano Taro工厂,水里的沙石浓度很高,导致泵叶轮很快磨损。由于这个问题,Rodolfi安装了一个除砂器和一系列过滤器,以拦截与西红柿一起出现的草和树枝。虽然这减少了碎片问题,但无法防止砂石造成的磨损。这对该公司来说真是一场噩梦,该公司不得不多次维修水泵。

水泵维修带来了生产风险

多年来,Rodolfi一直将其水泵系统的维修委托给M.C.R.,这是一个位于帕尔马省Sissa的机械车间,专门负责水泵的维修和更换以及净水器的管理。M.C.R.的技术人员随时待命,特别是在繁忙的夏季。

M.C.R.的技术销售经理Roberta Silvestri能够说服Rodolfi用更有效的替代产品来取代现有的水泵,以降低砂石磨损。正如Rodolfi管理团队承认,旧水泵每两个月需要一次大修。除了财务成本,维修也给公司的运营带来了压力。在繁忙时期,即使是一个小问题,也可能造成数万欧元的生产损失。

带有Hard Iron的耐磨飞力3171水泵

为了解决磨损问题,Rodolfi采用了飞力3171水泵,这是一种采用N-技术和创新的自清洁叶轮的最先进的节能废水泵。这些功能非常有益的,提升了基本要求——抗磨损。

飞力3171水泵有一个由专门用于抵抗磨料和腐蚀性物质的材料Hard Iron制成的可更换的磨损环。叶轮也是由Hard Iron制成,使它能够承受水中砂石的磨损。在Silvestri的指导下,Rodolfi的技术人员确定了水泵的正确尺寸,于一年多前投入使用,与已经安装在Rodolfi的七口井中的其他机器同时使用。

这是个非常成功的举措——与运行中的其他泵不同,飞力3171水泵迄今不需要维护。当其他机械被移除在车间更换其部件时,飞力水泵也进行了检查,但没有出现磨损迹象。这向Rosolfi管理层证明,他们拥有合适的技术和材料,以抵御沙子造成的任何损坏。