您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
水上乐园使用威德高紫外线消毒系统减少氯和能源使用

水上乐园使用威德高紫外线消毒系统减少氯和能源使用

在公共泳池,确保安全的水质和游泳者的健康是重中之重。德国的H2O Herford水上乐园目前正在使用威德高(Wedeco)紫外线消毒系统,减少氯和能源使用,同时保证水质。该水上乐园新的低压威德高系统仅使用中压系统能量的10%,并改善了游泳池的气味。

当在游泳池中使用氯消毒时,它会与氨和有机化合物结合形成氯胺,对游泳者的皮肤和眼睛造成刺激。H2O Herford水上乐园由一家公用事业公司经营,希望找到一种解决方案,在满足德国水处理规定的同时降低氯化合物的量。

使用紫外线系统,游泳池可以减少氯的使用并避免刺激,同时减少了需要添加到泳池的新水用量,从而降低了水加热所需的能量。Herford公共事业公司联系了赛莱默,寻求更好的处理方案。

采用威德高紫外线消毒系统减少游泳池氯用量

赛莱默加工技术区域销售经理Carlos Silva表示:“经过广泛的协商,我们研究了参数并设计了一个定制解决方案。我们的低压系统可以分解一氯胺,使它们不再结合在一起。然后只需向池水中添加少量氯,这样减少了水中的二氯胺和三氯胺。”

最初,Herford公共事业公司根据一项租赁协议对这个威德高系统进行试用,很快便因为其卓越的效果买下了系统。通过首先租赁系统,该公司可以在没有大额投资风险的情况下测试低压UV解决方案的效果。赛莱默的紫外线消毒系统也可以租赁,供过滤故障或过滤器净化后的短期使用。

低压紫外线消毒系统对水进行高效消毒

H2O Herford水上乐园将一个威德高BX650e(流速400立方米/小时)消毒系统集成到其水循环过程之中,并使用一个Spektron900e紫外线消毒系统(流速600立方米/小时),在游人视线之外工作。

该紫外线消毒系统可以消灭水中99.99%的细菌或病毒。这也消除了可能会导致问题的微生物在过滤设备上积累等问题。游泳池从一开始就可以避免微生物污染,减少了对氯的需求和氯胺的结合量。

德国的法规建议使用中压系统,尽管它们的能耗要高得多。然而,在这个水上乐园使用的低压威德高系统只使用替代中压系统所需总能量的10%左右。OptiDose控制系统进一步提高了能源效率,根据水质增加紫外线强度。

威德高系统减少气味,带来长期效益

H2O Herford水上乐园技术经理Friedrich Peters表示:“设备投入使用后不久,水上乐园的工作人员便报告说,气味明显减少。”

Herford的这个威德高设备的使用寿命预计超过20年。紫外线灯通常可以在一年半到两年的时间里完美运行,换句话说,使用寿命是其他解决方案的两倍。