您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

无收益水量

水量损失就是金钱损失。
减少您的表面和实际损失。

我们知道,您专注于减少无收益水量 (NRW),以及缩小每月供应水量与向客户收费的水量之间的差额。无收益水量可能会迅速增加。实际上,在北美地区,无收益水量 (NRW) 可以达到总水量的 20% 到 30% 之间。

无收益水量的来源包括:

  • 大范围的泄漏和储存罐溢流
  • 未经授权的使用(盗窃和篡改)
  • 未开票计费和计量误差
  • 不按表计量
  • 泄漏调整和坏帐

我们一致认为,因无收益水量而无法达到您的创收潜力是不可接受的。无收益水量不仅会影响到您的收入流,还会对您的运营费用造成严重影响。我们与数千家与您类似的公用事业合作,确定无收益水量的来源,并提供相应的解决方案来减少无收益水量。

think-beyond-the-leaks-infographic-thumb-400x370.png 了解 Sensus 解决方案可如何帮助阻止这幅描绘出无收益水量传递途径的信息图中所显示出的损失。
 
Non-Revenue Water2.png 查看此信息图,其中简要介绍了无收益水量的严重影响。
 

 

non-revenue-water-strategy-go-beyond-leaks-webinar-400x370.jpg 观看此信息丰富的网络研讨会,帮助您“确定您的无收益水量之旅”。
 我们的解决方案


解决无收益水量问题的第一步,就是确保仪表读数的准确性。从未计量水量和不准确计费到延迟客户泄漏检测(导致更高的泄漏免除成本)到未经授权的使用,明显的损失可能导致收入不稳定。在您的配送系统中,漏水、爆裂和溢流也会产生代价高昂的问题。为帮助您解决这些问题,我们提供一系列计量、测量、通信和分析解决方案,帮助您实现从收入保障到实际亏损减少的无收益水量之旅。

  • iPERL® 水表: 以前所未有的准确度,捕获之前未测量的低流量水量。这款智能水表配备多种智能警报,例如可检测盗用企图的篡改提醒,因此可帮助改善您从居民账户中获得的收入流。
  • ally® 水表: 通过集成的远程三态服务阀门,借助更快的服务激活和关闭,减少坏账冲销并改善客户服务。凭借久经考验的压力传感功能,合作伙伴还可以帮助您更好地分析系统压力,从而经济高效地解决配水过程中的水量损失问题。
  • OMNI™ 商用和工业水表: 通过可现场调整的准确性,从您的商业和工业账户中获得更多的收入。OMNI 采用专利浮球技术 (FBT),为您提供更广泛的精确测量和收入保障。

iPERL、ally 和 OMNI 仪表与 FlexNet® SmartPoint® 模块无缝集成,通过 Sensus FlexNet 双向通信网络提供了广泛的远程系统管理选项。SmartPoint 模块可让您自动读取远程水表读数以及监测配送线路是否存在泄漏。

  • FlexNet® 通信网络: 我们的远距离无线电网络提供了可扩展且可靠的智能公用事业网络基础设施,为智能水网和智能城市的建设提供支持。通过使用智能仪表和传感器,FlexNet 可以适时安全地传输和接收正确的数据,让您可以主动监控和动态优化供水系统。
  • SmartPoint® 模块: SmartPoint 模块针对浸没和非浸没环境设计了两个版本,可按小时记录读数数据;而您可以在现场或通过 FlexNet 网络查看这些数据。这些数据不仅显示了现有的泄漏或流失,还显示了事件发生的时间和日期。SmartPoint 模块可在步行、驾车或固定模式下使用,为您提供了更灵活的选择。
  • Sensus® Smart Gateway 传感器界面: 这款电池供电设备无需插入电源即可发送数据,可更大限度地利用您对 FlexNet 通信网络的投资。远程监测压力、温度、等级和开关。您还可以分析压力数据,确定系统中潜在的泄漏和其他状况。
  • Permalog+ 声监测传感器: 监测配送线路,并帮助找出泄漏。这些传感器会在夜间激活,利用声波检测流量,在环境噪声最低的时候探听配送系统。它们之后会通过 SmartPoint 返回流量状况报告。您可以分析这些数据以确定是否存在泄漏状况。之后,服务人员可以快速调查和修复问题,以防日后需要耗费巨资解决。
  • Sensus 基本分析: 这些功能强大的应用通过您的 AMR 或 AMI 系统提供数据,从而为您提供在快速应对系统问题时所需的信息。

产品益处

  • 帮助您通过 Sensus 软件远程识别无收益水量来源
  • 通过准确计费并实现主动式客户服务,提供收入保障
  • 通过警报来提醒您的公用事业公司,防止未经授权的使用行为
  • 通过压力管理功能确定相关区域,以减小漏水和涌水的流速
  • 支持和加强法规遵从性和水量损失计划
产品
产品