It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

超纯水的状态:UltraFacility 的见解

UltraFacility 2025 强调了半导体制造中的超纯水 (UPW) 战略是如何演变的。随着芯片生产规模和工艺复杂性的增加,制造商正在平衡更严格的纯度要求与更高的再利用率和不断变化的源水条件。随着设施规模的扩大,维持稳定的水质、保护产量和设计弹性系统现在已成为支持 AI 驱动型增长的重中之重。

May 7, 2026 Alan Knapp
Industrial Water Reuse Microelectronics

几十年来,微电子水系统的目标很简单:实现最高的纯度。这个目标仍然至关重要。但如今,纯洁本身并不能定义性能。 

随着为满足 AI 热潮而增加的产量和芯片设计的复杂性,半导体制造商需要能够稳定运行的超纯水系统。增加内部再利用、可变水源水和更严格的营业利润率意味着问题不再简单,“水的清洁度如何?” 它是“系统能否在每天的生产规模下可靠地提供这种纯度水平?” 

在UltraFacility 2025上,半导体设施基础设施、工程师和运营领导者的领先论坛专注于这一转变。水系统不再是设施基础设施。其稳定性和适应性直接影响产量、正常运行时间、成本控制以及自信地扩大生产规模的能力。

赛莱默微电子领导者的见解 

下面,赛莱默微电子业务开发高级总监Alan Knapp介绍了他从UltraFacility 2025中学到的内容。Alan及其团队帮助半导体客户解决超纯水、废水和可持续性挑战。凭借四十多年的工业用水经验,他直接与制造商合作,满足日益复杂的纯度和再利用要求。 

您是 UltraFacility 的长期参与者。会议和微电子行业的重点如何随着时间推移而发展? 

当我第一次参加 UltraFacility 时,谈话的重点是推动纯度限制——去除更多污染物、测量检测下限 并优化单独的处理技术,重点是减少流程中的水使用量。这仍然很重要,尤其是在芯片设计缩小和可变性下降时,同时工艺步骤的数量增加,导致 UPW 需求增加。

变化的是更广泛的背景。产量正在快速增长,部分原因在于 AI 和先进的计算需求。与此同时,晶圆厂正在增加内部水回用,以管理成本和公用设施供应风险。 

重点已经从实现隔离的峰值纯度转变为在实际运行条件下保持整个系统的稳定性。今天的问题是:我们如何在扩大生产规模和最大限度地提高再利用率的同时保持水的持续清洁,而不会使产量面临风险?

不断变化的源水如何为 UPW 系统带来新的可靠性风险? 

水源水的变化正在成为实际的设计考虑因素。在某些地区,晶圆厂在地表水和地下水等不同的市政供应之间交替,而地下水的化学成分可能截然不同。在俄勒冈州格雷舍姆,设施可以在井水和地表水之间切换。在湾区部分地区,制造商依赖具有独特矿物和有机特性的多种水源。 

即使是适度的化学转变也会影响膜、离子交换树脂和下游抛光系统。 

也就是说,在许多情况下,更大的可变性来自工厂内部。随着设施将更多的工艺用水循环回 UPW 系统,残留污染物变得更加集中。每次重复使用增加都会提高营业利润率。 

无论是混合源水还是内部循环水流,上游的微小变化都会在处理过程中涟漪。设计可变性而非理想的基线条件至关重要。这意味着整合灵活的预处理、实时监测 和自适应控制策略,随着输入和恢复速率的演变,这些策略将保持稳定的性能。 

水回用如何塑造 UPW 系统设计? 

水回用既是可持续发展计划,也是风险管理策略。它减少了淡水需求并降低了供应风险,但增加了系统的复杂性。 

生产超纯水总是产生含有大部分去除杂质的流。随着设施将回收率推高,这些水流变得越来越小,但更加集中。如果管理不当,这种浓缩会给用于回收的膜、树脂和技术带来压力。 

有效的重复使用需要系统级方法,即了解处理过程的每个阶段如何相互作用,并确保更高的回收率不会损害可靠性或产量。 

AI 驱动的增长对于超纯水意味着什么? 

AI 和数字基础设施的增长正在增加半导体需求。虽然数据中心对水的要求不同,但它们会加大对水和冷却系统的压力,特别是在水资源紧张地区。数据中心也在研究有效的液体冷却方法,以减少耗水量。 

对于晶圆厂而言,这使得水资源规划更具战略性。设施不能保证稳定、充足的供应。再利用能力、恢复力和运营灵活性现在是扩展决策的因素。随着AI推动生产增长,可靠、适应性强的UPW系统的重要性随之增加。 

 当今成功的超纯水合作伙伴有何与众不同之处? 

没有一刀切的答案。每个工厂都有独特的源水、生产目标和回收目标。 

成功的合作伙伴了解整个系统如何协同工作。超纯水不是一种技术,而是一种必须平衡运行的技术链。经验很重要,因为在一个阶段做出的决策会影响下游的一切。水循环性现在是焦点。 

强大的合作伙伴的与众不同之处在于能够将这种经验应用到实际的运行条件下。这不仅仅是安装设备。它旨在帮助设施设计随着条件的演变而保持稳定的系统。 

劳动力发展对 UPW 系统的未来有多重要? 

劳动力发展至关重要。UPW系统日益复杂,需要化学、液压、过程控制和系统集成方面的专业知识。 

在UltraFacility 2025上,赛莱默与全球水智能(GWI)合作,为专注于半导体水系统的学生举办工程挑战赛。参与者接受了专门的指导、实践指导以及对实际系统设计的见解。此类举措表明,超纯水的未来不仅依赖于技术,还依赖于将知识和专业知识传递给下一代工程师,他们将操作、优化和推进这些关键系统。

从纯度到性能:接下来会发生什么 

UltraFacility 2025 明确了一点:UPW 系统不仅要提供清洁水,还必须进行调整。制造商需要能够适应可变输入、支持更高重复使用率并在生产规模上保持稳定的系统。 

现在,为恢复力、灵活性和综合性能而设计与实现低污染物水平同样重要。在2026年及以后,超纯水不仅取决于其清洁程度,还取决于其持续、自信地支持增长。